자주 묻는 질문 찾아보기

PowerChute 네트워크 셧다운을 유닉스 시스템에 설치하기

게시 일자: 05 12월 2012

PowerChute 네트워크 셧다운을 유닉스 시스템에 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

PCNS 버전 2.2.0 이상

무정전 전원장치에 네트워크 관리카드를 설치하십시오. PowerChute 네트워크 셧다운 소프트웨어를 설치하기 전에 관리카드의 IP 주소를 설정하십시오. 만일PowerChute 네트워크 셧다운 소프트웨어를 먼저 설치할 경우에는 네트워크 관리카드를 설치할 추가적인 절차가 필요합니다.

설치 프로그램을 실행하기 기존의 모든PowerChute 네트워크 셧다운 소프트웨어를 제거하십시오.

중요: - PowerChute 네트워크 셧다운을PowerChute plusPowerChute 비즈니스 버전이 사용 중인 컴퓨터에 설치하지 마십시오.

설치 프로그램은 서버의 콘솔에서 수행되어야 합니다. PowerChute 네트워크 셧다운 설치를 시작하려면 아래의 해당하는 운영체제와 하드웨어를 선택하십시오.

솔라리스와 리눅스에서 설치: 다음 절차를 수행하십시오. 설치 종료 , 동일한 설정으로 PowerChute 네트워크 셧다운을 여러 대의 서버에 사일런트 설치하실 있습니다.

1) APC 웹사이트에서 리눅스용으로pcns221lnx.bin 파일을 다운로드하셨거나 솔라리스용으로pcns221sol.bin 파일을 다운로드 하셨으면, 파일을 서버의 임시 디렉토리에 복사하십시오. 설치 소프트웨어가 CD 있는 경우, 설치 파일을 CD로부터 서버의 임시 디렉토리에 복사하십시오.

2) 작업 디렉토리를 설치 파일이 위치한 디렉토리로 변경하십시오. 파일을 실행 가능하도록 파일 퍼미션을 변경하십시오. 그리고 다음 명령을 입력하십시오:

리눅스의 경우 ./pcns221lnx.bin
솔라리스 8 또는 9 경우 ./pcns221sol.bin

PCNS 2.2.0 기본 설치 디렉토리는 /usr/local/bin 입니다.

3) PCNS 실행하려면 프로그램이 설치된 디렉토리로 이동하여 다음의 명령을 수행하십시오:

PowerChute start

PCNS 버전 2.0.0 버전 2.0.1

Java 디렉토리 내에 다음과 비슷한 하위 디렉토리를 보실 있습니다:

jre1.18

jdk1.18

jre1.3

jdk1.3

jre1.4.1

시스템에 설치되어 있을 있는 Java에는 가지 종류가 있습니다: Java Runtime Library (jre) 또는 Java Development Kit (jdk). 어떤 시스템에는 가지 설치되어 있을 있습니다. 런타임 환경은 Java 기반의 프로그램들을 실행하는데 있어 필수적인 한편, 개발자 킷은 디버그 도구 컴파일러 등을 포함하고 있습니다. PCNS jre 또는 jdk 설치를 확인할 있어야 합니다. 시스템에 따라 다를 있지만 파일들이 위치한 디렉토리는 /usr/java/ 입니다.

Java 1.3 이후, PCNS 설치 실행 파일에 중요한 변화가 생겼습니다. 버전 1.1.8에서는 jre라고 불리고, 버전1.2.2 상위 버전에서는 java라고 불립니다.

1) 가장 먼저 일은 pcns201.tar 파일을 임시 디렉토리에 푸는 것입니다.

tar -xvf pcns201.tar

이는 다음의 파일을 압축 해제합니다:

pcns201.jar

swingall.jar

util.jar

2) 압축을 해제한 디렉토리에서 다음 명령들을 수행하십시오.

java1.18 경우

usr/java/jdk1.18/bin/jre -cp .:pcns201.jar:swingall.jar:util.jar load

java1.3 경우

/usr/java/jdk1.3/bin/java -cp .:pcns201.jar:swingall.jar:util.jar load

3) 필요한 경우 Java 경로를 대치하십시오 (: /opt/java/jdk1.18/jre). 사용자는 Java 설치된 경로를 알아야 합니다. 엔터를 누르시면 PCNS 설치하고 IP 주소, PCNS 포트 번호, 설치 디렉토리 등을 입력하는 설치 프로그램 화면이 나올 것입니다.

설치 종료 , PCNS PowerChute라는 이름의 디렉토리에 설치되고, 기본 디렉토리는/bin/PowerChute입니다. 대소문자를 구별하는 유닉스 시스템에 있어서PowerChute P C 대문자입니다.

4) PCNS 구동하려면 프로그램이 설치된 디렉토리로 이동하셔서 다음의 명령을 수행하십시오:

PowerChute start

5) 프로그램이 시작되고 브라우저에서 http:\\시스템의 IP 주소:3052 입력하십시오.

PCNS 설치된 시스템의 IP 주소이며 Web/SNMP 카드의 주소가 아님을 주의하십시오.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.