자주 묻는 질문 찾아보기

Solaris용PowerChute plus 설치 프로그램이 포트 체크 과정에서 실패

게시 일자: 05 12월 2012

Solaris용PowerChute plus 설치 프로그램이 포트 체크 과정에서 실패

포트 체크 과정에서 실패한Unix PowerChute plus 문제를 해결하려면 어떻게 합니까?

SolarisPowerChute plus 설치할 없고 문제가 포트와 관련된 것으로 보이는 경우, 사용자는"powerchute" 디렉토리에 들어 있는 "upswrite" 명령을 사용하여 포트를 테스트해 보아야 합니다.
문서는 사용자가 Solaris 장비에PowerChute 파일들을 성공적으로 설치했다고 가정합니다. 사용자는 ftp 사용하여 "upswrite" 파일을 현재 시스템으로 복사할 있습니다. 사용자는 파일을 사용자 시스템의 디렉토리 구조 아무 곳에나 복사할 있습니다.

문제가 되고 있는 서버에"upswrite" 파일을 복사하였으면, 다음을 수행하십시오:

# ./upswrite /dev/ttya verify
#
사용자의 시스템에 맞는tty 사용하여야 합니다.
# echo $?
만일 5 출력된다면, 선택된 포트는 정상 작동 중이고 주의해서 설치를 반복하십시오. 5 이외의 다른 값이 반환된다면, 선택된 포트는 통신 중이 아닙니다. 다음 절차들은 가능한 해결 방안입니다.

1.
포트 자체가 부팅 과정 동안 실패하지 않았는지 확실히 하기 위해admintool 사용하여 선택된 포트를 다시 만드십시오.
2.
부팅 과정에서 실패하지 않았는지 확실히 하기 위해 시리얼 포트 모니터를 중단시켰다가 다시 시작하십시오:
# sacadm -k -p zsmon
# zsmon
이라는 이름의 포트 모니터를 종료시킵니다.
(
기본 포트 모니터는zsmon이라고 불립니다)
# sacadm -s -p zsmon
# zsmon
이라는 이름의 포트 모니터를 시작합니다.

3.
완전히 실패한 경우에는 포트 모니터를 다시 만드십시오. APC 과정을 수행할 SUN 문의하거나 또는UNIX 시스템 관리자에게 문의할 것을 강력히 권장합니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.