자주 묻는 질문 찾아보기

네트워크 관리카드가 왜warmstarts coldstarts를 보고합니까?

게시 일자: 04 12월 2012

네트워크 관리카드가 왜warmstarts coldstarts를 보고합니까?

콜드스타트(Coldstart) 이벤트는 NMC (네트워크 관리카드) 이제 켜져서 시동이 완료되었음을 알립니다.

· NMC 전원 장애 - 만일 NMC 전원을 공급하는 장비에 전원 장애가 발생하면, NMC 전원이 장비에 재공급될 다시 시동됩니다.

웜스타트(Warmstart) 이벤트는NMC 전원 장애와 관계 없이 재시동되어 시동 완료되었음을 알립니다. 이는 밑에 언급된 조건들 중의 하나 때문일 있습니다.


·
기본 게이트웨이가 잘못 되었거나 또는 네트워크 트래픽이 너무 심해 게이트웨이에 도달하지 못하는 경우 - 네트워크 관리카드가 있는 네트워크 상의 어떤 유효한 IP 기본 게이트웨이가 있습니다. 관리카드는 네트워크에 접속이 불가능하게 되는 상황으로부터 자신을 보호하기 위해 워치도그(watchdog) 내장하고 있습니다. 예를 들어, 관리카드가 9.5 동안 아무런 네트워크 트래픽도 수신하지 못하면 (SNMP 같은 직접 트래픽 또는 ARP 요청 등의 브로드캐스트 트래픽), 네트워크 인터페이스에 문제가 있다고 가정하고 재시동합니다. 네트워크에 9.5 동안 아무 트래픽이 없어 관리카드가 재시동되지 않도록 하기 위해, 관리카드는 4.5 간격으로 기본 게이트웨이에 접속합니다. 게이트웨이가 존재하는 경우, 게이트웨이는 관리카드에 응답하고 9.5분의 타이머는 다시 시작됩니다. 사용자의 네트워크 환경에 게이트웨이가 없는 경우에는, 같은 서브 네트워크 상에서 가장 오랜 시간 동안 있는 컴퓨터의 IP 주소를 사용하십시오. 해당 컴퓨터의 네트워크 트래픽은 관리카드가 재시동되는 것을 막아주기에 충분할 만큼 빈번하게 9.5분의 타이머를 재시작시킬 것입니다.

·
FTP 업로드 완료 - 새로운AOS 또는 애플리케이션 펌웨어 업그레이드가 NMC 업로드되고 나면, NMC 자동적으로 재시동하여 새로운 펌웨어를 실행합니다.

·
변경 사항을 저장하려면 로그아웃 하십시오 - 일부 NMC 설정값들은 NMC 리부팅을 요구합니다.

·
스위치 리셋 - NMC 전면 패널에 있는 리셋 버튼이 눌리면 NMC 즉각적으로 리부팅할 것입니다.

·
인터페이스 리부트 요청 - NMC 옵션들 하나로 사용자 인터페이스에서 리부트가 선택되었습니다.

·
네트워크 설정 변경 - 최소 하나의TCP/IP 설정이 변경되었습니다. 시스템은 변경 사항을 적용시키기 위해 리부팅할 것입니다.

·
SNMP 에이전트 재시작 - 현재의SMNP 에이전트에 대한 재시작 요청이 수신되었습니다.

·
SNMP 에이전트 탑재 실행 - 새로운SNMP 에이전트를 탑재하고 실행하라는 요청이 접수되었습니다.

·
네트워크 설정 초기화 SNMP 에이전트 시작 - NMC 네트워크 설정값을 비우고 SNMP 에이전트를 재시작하라는 요청이 수신되었습니다.

·
Smart-UPS 출력 전압 변경 - 일부 Smart-UPS 모델은 출력 전압을 변경할 있습니다. 이는 NMC 펌웨어의 리부트를 요구합니다.

·
펌웨어 오류 감지 - NMC 내부 펌웨어의 오류를 감지했고 오류를 없애기 위해 NMC 펌웨어가 자신을 재부팅합니다. NMC2 있어서 카드 파일 시스템의 dbg 폴더에 debug.txt 파일이 존재하는 경우 파일을 보면 도움이 있습니다..

·
회복될 없는 펌웨어 오류 - 감지되지 않은 펌웨어 오류가 발생했고 오류를 없애기 위해 하드웨어 워치도그가 NMC 재부팅합니다. NMC2 있어서 카드 파일 시스템의 dbg 폴더에 debug.txt 파일이 존재하는 경우 파일을 보면 도움이 있습니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.