자주 묻는 질문 찾아보기

InfraStruXure Central 5.x 콘솔을 리눅스(Linux) 시스템에 설치

게시 일자: 04 12월 2012

InfraStruXure Central 5.x 콘솔을 리눅스(Linux) 시스템에 설치하려면 어떻게 합니까?

InfraStruXure 센트럴 콘솔은 Red Hat 엔터프라이즈 리눅스 v4.0 상위 버전에서 실행 가능한 독립된 Java 애플리케이션입니다. ISX Central 콘솔을 리눅스 시스템에 설치하려면 다음 단계에 따르십시오:

1. 브라우저를 열고 InfraStruXure Central 서버의 IP 주소를 입력하십시오. 페이지가 열리면 InfraStruXure Central 리눅스 콘솔을 다운로드 하십시오. 리눅스용으로 개의 설치 파일이 있습니다. 하나는 tar.gz이고 다른 하나는 rpm 배포본입니다. 파일 하나를 다운로드 하여 리눅스 시스템에 저장하십시오. rpm 패키지로 설치하기 원하는 경우에는 리눅스 패키지 서명키 (Linux Package Signing Key) 또한 다운로드 해야 합니다. InfraStruXure Central rpm 패키지가 GNU Privacy Guard (GPG) 키에 의해 서명되어 있기 때문입니다. InfraStruXure Central 클라이언트의 rpm 배포본을 설치하는 경우, 경고 오류를 방지하기 위해 사용자의 시스템에 public package 서명키를 설치하는 것을 권장합니다.

2. 루트(root) 권한으로 리눅스 시스템에 로그 온하여 InfraStruXure Central 리눅스 클라이언트를 설치하십시오.

isxcentral-5.0.0-669.tar.gz 같이 tar.gz 파일로 설치하는 경우, 작업 디렉터리를 설치 파일이 들어 있는 디렉터리로 변경하고 # tar zxvf isxcentral-5.0.0-669.tar.gz 실행하십시오. "InfraStruXure_Central_5.0.0"라는 디렉터리가 현재 디렉터리 밑에 생성되고 InfraStruXure Central 콘솔 론처(InfraStruXureCentral) 새롭게 생성된 디렉터리에 추가됩니다.

isxcentral-5.0.0-669.i386.rpm 같이 rpm 배포본으로 설치하는 경우, 작업 디렉터리를 rpm 패키지가 들어 있는 디렉터리로 변경하고 다음 명령을 수행하십시오:

# rpm --import RPM-GPG_KEY_ISXC.txt

RPM 패키지를 수동으로 점검하려면, 다음의 명령을 실행하십시오:
#rpm --checksig isxcentral-5.0.0*.rpm 

주의: 단계를 건너뛰면 다음 오류 메시지가 나올 것입니다:
Warning: isxcentral-5.0.0-669.i386.rpm: header V3 DSA signature: NOKEY, key ID b911eb7e

# rpm -ivh isxcentral-5.0.0-669.i386.rpm

명령은 론처(isxcentral) /usr/bin 추가할 것입니다.

주의: InfraSturXure 콘솔 론처를 리눅스의 데스크탑에 만들 것을 강력히 권장합니다. InfraSturXure Central 콘솔을 실행하려면 리눅스에서 X-window 실행 중이어야 합니다.

3. InfraStruXure 센트럴 클라이언트를리눅스 시스템에서제거하십시오.
콘솔을 tar.gz 파일로 설치한경우, 콘솔이설치된 디렉터리와파일을 제거하려면# rm -r InfraStruXure_Central_5.0.0 명령을수행하십시오.
rpm 패키지로 설치한경우, InfraSturXure Central 콘솔을 제거하려면# rpm -e isxcentral 명령을 수행하십시오.

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.