자주 묻는 질문 찾아보기

7500 VA 또는 그 이상의 208V Smart-UPS RT 무정전 전원장치를 120V, 208V, 240V 부하에 직접 결선하기

게시 일자: 04 12월 2012

7500 VA 또는 그 이상의 208V Smart-UPS RT 무정전 전원장치를 120V, 208V, 240V 부하에 직접 결선하기

208VSmart-UPS RT의 출력을 어떻게 120V, 208V, 240V의 부하에 어떻게 배선 연결합니까?

208V Smart-UPS RT 제품은 3선의 불균형 출력이 있는 단상 무정전 전원장치입니다. 제품은 입력에서 2개의 (hot) 접지를 요구하고, 출력에서 2개의 핫과 접지를 요구합니다. 제품은 뉴트럴을 사용하지 않습니다. 무정전 전원장치의 출력은 불균형으로 핫에서 핫이 208볼트가 됨을 의미합니다. 그러나 이는 전형적인 208볼트의 상용 전원에서처럼 120 상이 벗어난 2개의 120볼트 레그(leg) 아닙니다.

120V 부하를 사용하려면 출력의 균형을 맞추고 뉴트럴을 제공하기 위해 스텝다운 변압기를 사용해야 합니다. 변압기를 사용하지 않고 120V 부하에 직접 결선하면 부하가 꺼지고 손상될 수도 있습니다!

스텝다운 변압기에서 보다 작은 5K VA 플러그를 선택한 것과는 별도로 APC 10kVA 20kVA 용량 - APTF10KT01, APTF10KW01, APTF20KW01에서 3개의 보다 직접 결선 방식의 스텝다운 변압기를 제조합니다.

제품은 모두 유사한 방식으로 출력을 만듭니다. 뉴트럴은 변압기의 중앙 탭을 통해 만들어집니다.

120V 부하를 지원하기 위해서 변압기는 다음을 제공합니다:

· 180 상을 벗어나는2개의 120 volt 레그

· 접지

· 뉴트럴

이는 개의 120V 레그가 있는 전통적인 240V/120V 분전반을 구성하며, 사용자는 핫과 사이에서 240V 얻게 됩니다.

208V 부하를 지원하기 위해서 변압기는 다음을 제공합니다:

· 120V 레그

· 88V 레그 (120V 레그에서 180 상을 벗어난)

· 접지

구성에서 사용자는 핫과 사이에서 208V 얻게 됩니다.

결선 방법, 다이어그램, 사양 등에 대한 세부 사항은 스텝다운 변압기 사용자 설명서를 참조하십시오.

가지 구성을 모두 사용하면 사용자는 208V 120V 모두 얻을 있으나, 상으로부터 120 벗어난 2개의 전통적인 208V/120V 배전반은 사용할 없습니다. 208v / 120v 출력 배전반이 필요한 경우, 사용자는 상분리(split phase) 제품들 하나를 사용해야 합니다. APC 2개의 상분리 RT 제품(SURTD5000RMXLP3U SURTD6000RMXLP3U) 전체 Symmetra LX 제품군을 제공합니다. 분리 무정전 전원장치는 입력에 4선을 요구하고, 2개의 균형 있는 120V 레그, 접지, 뉴트럴을 출력합니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.