자주 묻는 질문 찾아보기

윈도우용 PowerChute 비즈니스 버전 에이전트의 사일런트 설치

게시 일자: 04 12월 2012

윈도우용 PowerChute 비즈니스 버전 에이전트의 사일런트 설치

PowerChute 비즈니스 버전 에이전트를 윈도우 시스템에서 어떻게 사일런트 설치를 수행할 수 있습니까?

윈도우 에이전트의 사일런트 설치

사일런트 설치가 아닌 정상 설치 과정에서는 일반적으로 설치 질문에 대해 답을 해야합니다. 사일런트 설치는 답을 이미 가지고 있기 때문에 사용자에게 질문하지 않습니다.

1 단계: 사일런트 설치 답변 파일 만들기

1. 사용자의 컴퓨터에서 PowerChute 모든 구성 요소를 제거하십시오.

2. PowerChute CD bin\agent 폴더를 C:\agent 같은 로컬 폴더로 복사하십시오. 주의: 만일 다운로드한 파일로부터 설치할 때에는 pcbesetup.exe 파일을 압축 해제하십시오. 압축이 해제된 파일들 중에 agent 디렉토리와 setup.exe 파일이 있습니다.

3. 윈도우의 시작 버튼을 누르고 실행을 선택하여 명령창을 열고, 상자에 command라고 입력하십시오. 확인을 누르십시오.

4. 무정전 전원장치가 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오.

5. 명령창에 다음과 같이 입력하십시오.
<agent
경로>setup.exe -r
: C:\agent\setup.exe -r
-r
사용자가 설치 과정 중에 제공한 답을 기록합니다.

설치 과정에서, PowerChute 자동으로 무정전 전원장치를 인식하는 옵션을 선택하십시오. 옵션을 선택하면 사일런트 설치 과정에서 무정전 전원장치가 다른 포트에 연결되어 있더라도 인식될 것입니다.

6. 설치 프로그램은 setup.iss (\Windows 폴더 안에)라는 이름의 파일을 생성합니다. 필요한 경우에는 검색을 실행하여 찾으십시오. 파일을 2번에서 만든 에이전트 폴더에 복사하십시오.

2 단계: 사일런트 설치 수행

사일런트 설치는 이전 단계에서 사용자가 생성한 답변 파일을 사용합니다.

1. 에이전트 폴더 전체(setup.iss 파일이 들어 있는) 사일런트 설치를 수행할 컴퓨터로 복사하십시오.

대안으로, 사용자는 에이전트 폴더를 네트워크 상의 드라이브에 복사한 , 설치를 수행할 개별 컴퓨터에서 네트워크 드라이브에 연결할 있습니다. W: 드라이브로 매핑된 예가 밑의 3단계에 있습니다.

  1. 윈도우의 시작 버튼을 누르고 실행을 선택하여 명령창을 열고, 상자에 command라고 입력하십시오. 확인을 누르십시오.

3. 명령창에서 다음을 입력하십시오.
<agent
경로>setup.exe -s
: C:\agent\setup.exe -s
: W:\agent\setup.exe -s
W 매핑된 네트워크 드라이브입니다.

-m 옵션을 사용하면 status.mif라는 이름의 SMS 파일에 결과를 기록할 있습니다.
: C:\agent\setup.exe -s -m

사일런트 설치가 완료되었는지를 알려면, 프롬프트(: C:\agent>) 다시 나타날 때까지 명령창이 열린 기다리십시오. 정도 걸릴 있습니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.