자주 묻는 질문 찾아보기

Back-UPS 제품에서 발전기 사용

게시 일자: 04 12월 2012

Back-UPS 제품에서 발전기 사용

Back-UPS 제품을 휘발유 발전기와 함께 사용할 수 있는 방법이 있습니까?

두가지 상황이 발생 가능합니다:

이슈 #1: 발전기에 연결되었을 Back-UPS 제품이 배터리 상태를 유지합니다:

이는 일반적으로 발전기의 용량이 작은 경우에 발생합니다. 발전기를 선택할 때에는 전압 왜곡 무정전 전원장치와의 복잡한 문제를 방지하기 위해서 평균치 전력이 아닌 컴퓨터 부하가 요구하는 최고치의 전류를 공급할 있는 용량을 선택해야 합니다. 실험에 의하면 발전기는 보통 발전기에 연결된 부하량의 세배에서 다섯배의 등급이어야 함이 밝혀졌습니다. 그러나 발전기 마다의 다양한 출력 임피던스 차이들로 인해 모든 시스템과 확실하게 호환되는 크기를 정하는 것은 불가능합니다.

해결: 유일한 해결 방안은 바른 용량의 발전기를 사용하는 것입니다.

이슈 #2: Back-UPS 제품이 온라인과 배터리 상태를 끊임없이 전환합니다.

소형 발전기에서 비선형 부하를 사용하면 발전기의 출력 파형이 심하게 왜곡됩니다. 왜곡은 Back-UPS 온라인과 배터리 상태를 계속 왔다갔다 하게 하는 결과를 초래할 가능성이 큽니다.

해결: APC 소프트웨어를 사용하여 Back-UPS 제품을 전압 왜곡에 대해 보다 둔감하게 반응하도록 설정하여 배터리로 전환하도록 감도를 조절할 것을 권장합니다. 현재 출시되는 모든 Back-UPS 기능을 지원합니다. 이전 모델 (BK 시리즈 ) 기능을 지원하지 않을 있습니다.

대부분의 경우 무정전 전원장치의 감도를 낮추기 위해서는 무정전 전원장치에 포함되어 있는 PowerChute 소프트웨어를 설치해야 합니다. 일단PowerChute 소프트웨어가 설치되고 나면, 사용자는 감도를 기본 설정인 상으로부터 중이나 하로 낮출 있습니다.


건물에 설치된 발전기 - 병원 일반적으로 건물 전체나 시설을 백업하기 위해 사용되는 발전기의 용량은 충분히 크기 때문에 APC 무정전 전원장치가 작동하기에 충분합니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.