자주 묻는 질문 찾아보기

윈도우 2000, XP, 2003의 운영체제에 포함되어 있는 시스템 종료 기능 설정

게시 일자: 04 12월 2012

윈도우2000, XP, 2003의 운영체제에 포함되어 있는 시스템 종료 기능 설정

이 문서는 윈도우 2000, XP, 2003 운영체제 자체의 시리얼 시스템 종료 기능을 설정하는데 필요한 절차를 제공합니다. 사용자가 USB 통신을 사용하는 무정전 전원장치를 사용하는 경우에는, 답변 ID 2497을 참조하십시오.

윈도우 2000 윈도우 XP에서는 APC PowerChute 비즈니스 버전 대신 운영체제 자체에 내장되어 있는 시리얼 시스템 종료 기능을 사용할 있습니다. 가정/ 오피스 환경에서 사용 중인 컴퓨터는 윈도우 자체의 시스템 종료 기능을 설정하는데 문서를 따르셔야 합니다.

단계 #1: 윈도우를 시동하십시오. 맞는 시리얼 케이블을 사용하여 무정전 전원장치를 PC 연결하십시오. 제어판에서 전원 옵션을 찾으십시오. 윈도우 2000에서는 시작 > 설정 > 제어판 > 전원 옵션으로 가십시오.

윈도우 XP/2003에서는 시작 > 제어판> 전원 옵션을 클릭하십시오 (: 전원 옵션을 보려면 왼쪽의 '클래식 보기로 전환' 선택해야 수도 있습니다).

단계 #2: 전원 옵션에 들어오셨으면, 시스템 설정에 따라 4~5개의 탭이 가능합니다. 윈도우가 무정전 전원장치와 시리얼로 통신하게 설정하시려면 UPS 탭을 클릭하십시오.

만일 UPS탭이 없는 경우에는, PowerChute plus PowerChute 비즈니스 버전을 포함한 모든 APC 소프트웨어를 설치 제거하고 시스템을 재시동하십시오. 재시동 후에는 UPS 탭이 나타날 것입니다. : UPS 탭은 APC USB 무정전 전원장치를 설정하기 위해 사용될 없으며, 컴퓨터에 APC USB 무정전 전원장치가 연결된 경우에는 나타나지 않습니다.

단계 #3: 현재 UPS 서비스는 중단되어 있습니다. UPS 서비스는 기본적으로 수동 시작으로 설정되어 있습니다. 설정되고 후에는 시스템 시동시에 시작될 것입니다. 설정을 시작하려면 "Select" 버튼을 누르십시오.

단계 #4: 제조업체로 American Power Conversion 선택하십시오; 원하는 통신 포트 (드롭 다운 메뉴에서 COM1 또는 COM2) 선택하고 마지막으로 UPS 모델 제품군을 선택하십시오. UPS 선택되었으면, 마침을 클릭하십시오.


1: 잘못된 포트 설정은 통신 문제를 일으킬 있습니다. 포트들은 시스템/하드웨어/장치관리자 밑에 나열되어 있습니다. 바른 포트 세팅은:
전송 속도 2400
데이터 비트 8
패리티 없음
정지비트 1
흐름 제어 Xon/Xoff
고급: No FIFO

단계 #5: 적용(Apply) 클릭하여 새로운 설정을 저장하고 UPS 서비스를 시작하십시오.

단계 #6: 무정전 전원장치의 상태를 사용자에게 알리기 위해 현재의 전원 소스가 표시됩니다. 스마트 시그널링 무정전 전원장치를 사용 중인 경우에는, 배터리 사용 가능 시간, 배터리 용량 배터리 상태 등의 정보 등을 보실 있습니다. 시스템 종료 방법을 설정하시려면, 설정 옵션을 클릭하십시오.

단계 #7: UPS 설정 페이지는 시스템 종료 방식(알림, 중요 알림 범위 설정, 명령 파일 실행, 시스템 종료 방식 대기 모드 ) 설정할 있게 줍니다:

2: 최대 절전 모드(Hibernation) 사용 가능하도록 되어 있지 않은 경우에는 최대 절전 모드탭이 나타나지 않고 목록에 나열되지 않습니다. 경우에는 사용자 시스템의 바이오스(BIOS) 최대 절전 모드를 지원하지 않거나 또는 사용불가로 설정되어 있을 있습니다. 컴퓨터 제조업체의 지침을 참조하십시오.

번째 *체크 박스는 로컬 컴퓨터에서의 팝업 메시지 알림 설정입니다. 여기서 무정전 전원장치가 배터리 전원으로 전환 얼마 후에 번째 알림 메시지를 받을 것인지 선택할 있습니다. 또한 추가 알림 간격을 설정할 있습니다.

번째 체크 박스는 "중요 경보(critical alarm)" 도달하기 전에 시스템이 배터리로 동작할 시간의 양을 설정합니다. 시간은 단위로 설정됩니다.

번째 체크 박스는 사용자가 작성한 명령 파일을 실행합니다. 대부분의 가정 사용자는 옵션을 사용하지 않을 것입니다. 이것은 요구 사항이 아니며 전적으로 선택 사항입니다.

번째 체크 박스 밑에는 컴퓨터가 종료될 것인지 또는 최대 절전모드로 들어갈 것인지 (ACPI 사용 가능 컴퓨터의 경우) 선택하는 풀다운 메뉴가 있습니다. 하이버네이트 탭에서 하이버네이트 박스가 체크되어 있어야만 사용 가능합니다.

마지막 체크 박스 (마지막으로 UPS 끄기) 무정전 전원장치가 시스템을 안전하게 종료한 대기 모드에 들어갈 것인지의 여부를 알립니다. (: 기능은 스마트 시그널링 무정전 전원장치에서만 사용 가능합니다. 시스템의 자동 재시동을 원하시는 경우에는 체크 박스가 체크되어야 합니다).

확인(OK) 눌러 설정을 저장하십시오.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.