자주 묻는 질문 찾아보기

APC의 데이터 라인 서지 보호

게시 일자: 04 12월 2012

APC의 데이터 라인 서지 보호

문서는 APC 제품을 사용하여 컴퓨터 시스템을 보호하는데 대한 일반적이고 광범위한 정보를 제공합니다. 좋음, 좋음, 가장 좋음, 탁월함의4단계에 걸친 보호 전략이 소개됩니다. 보호 전략은 장비의 올바른 설정과 보호 APC 장비 보호 정책(Equipment Protection Policy) 하의 보장 범위 해당 여부에 대한 가이드입니다.

보호 전략들을 고려하시기 전에 먼저 전원 설정 요구 사항들이 만족되어야만 합니다. APC 제품은 반드시 바르게 배선되고 접지된 콘센트에 연결되어야만 합니다. 표준 APC 제품들 이외의 연장 코드, 어댑터, 기타 접지 배선 등의 어떠한 임시적 전기 장비들도 사용되어서는 안됩니다. 설치 환경에는 APC 이외의 제조업체가 생산한 전원 보호 제품들이 포함되어서는 안됩니다. 설치 환경은 가장 최신의National Electrical Code (NEC) 따르는 모든 적용 가능한 전기 안전 법령을 준수해야 합니다. 장비들은 비록 일반적인 상황 하에서는 정상적으로 작동하는 것처럼 보일 있으나, 고객의 컴퓨터 장비들을 잘못된 배선 콘센트에 연결하여 운영하면 전기 충격을 초래할 있으며 APC 제품들이 서지 발생시 바르게 작동하는 것을 방해합니다. 만일 설치 현장의 콘센트에 구멍이 밖에 없는 경우(, 접지용 중앙 구멍이나 접점 와이퍼가 없는 경우)에는 인증된 전기기사를 고용하여 고객의 건물 배선을 업그레이드해야 합니다. 고객의 장비 또는 건물에 부가적인 접지 컨덕터를 추가하려고 시도하지 마십시오.

좋음:
컴퓨터들 및 컴퓨터나 (네트워크 케이블을 통해) 네트워크에 연결된 장비들을 포함하여 전기를 사용하는 모든 장비들은 APC Surge나 무정전 전원장치를 사용하여 전원이 공급되어야 합니다*. 전원 보호를 필요로 하는 네트워크 구성 장비들에는 컴퓨터와 모니터 및 프린터, 스캐너 같은 주변장치들, 라우터, 허브, 스위치 등의 전기를 사용하는 네트워크 장비들이 있습니다.

네트워크나 컴퓨터로 입력되는 통신 서비스는 서비스에 사용되는 케이블의 유형에 맞는 올바른ProtectNet 서지 장치와 함께 공급되어야 합니다. 입력 통신 서비스는 대규모 네트워크의 경우 디지탈 T1에 의해, 가정이나 소규모 사무실의 경우 케이블 모뎀이나 DSL 브로드밴드 서비스에 의해, 인터넷 접속이나 팩스 통신의 경우 56K 아날로그 전화선에 의해, 전화 시스템의 경우 단일 또는 다수의 전화선에 의해, 무선 통신 또는 외장 기후 정보 수집 장치의 경우 외부 안테나에 의해 제공될 수 있습니다.

이 보호 전략은 입력 전원의 파괴적인 서지와 고전압으로부터 모든 전기 사용 장비들을 보호하고, 입력 통신 서비스 상의 서지와 과전압으로부터 보호합니다. 그러나 이 보호 전략은 대규모 네트워크 의 다양한 장비들을 연결하는 네트워크 케이블이나 주변장치들을 개별 컴퓨터들로 연결하는 데이터 케이블 상의 순간적인 서지에 대해서는 완벽한 보호를 제공하지 않습니다. 긴 거리를 연결하는 네트워크/통신 케이블이 전선, 백열등, 또는 다른 전자기파 간섭(EMI)을 유발하는 원천에 근접해 있는 경우, 이들은 전자기파 간섭에 의해 야기된 라인들 상의 유도 전압으로 인해 네트워크/통신 케이블을 통과하는 순간적인 서지를 받게 될 위험이 있습니다. 이런 이유로 해서 이 설정은 전자기파 간섭이 문제되지 않는 가정 사용자나 또는 소규모 사무실 네트워크에 적합합니다.

Image

더 좋음:
EMI가 순간적인 서지를 일으키거나 또는 분리된 네트워크에서만 문제가 된다면 이 보호 전략이 사용되어야 합니다. 이 보호 전략은 '좋음' 전략에서 정의된 모든 규칙들을 따르고 이에 ProtectNet 장비를 추가하여 네트워크의 일부 또는 개별 장비들을 네트워크/통신 케이블의 순간적인 서지로부터 고립시킵니다.

이 보호 전략은 적절한 ProtectNet 장비를 모든 컴퓨터의 네트워크/통신 케이블 전단에 설치함으로써 네트워크 상의, 또는 특정한 사무실 공간의 모든 컴퓨터들을 네트워크/통신 케이블의 순간적인 서지로부터 보호하는데 사용될 수 있습니다. 같은 방법으로 네트워크 장비의 일부 랙들, 개별 네트워크 프린터, 또는 기타 네트워크 장비들을 데이터 라인의 순간적인 서지로부터 고립시키는데 사용될 수 있습니다.

이 방법은 네트워크/통신 케이블의 한 쪽 끝에 연결된 장비들을 순간적인 서지로부터 보호할 수는 있지만 네트워크/통신 케이블의 다른 쪽 끝에 연결된 장비들은 보호하지 못할 수 있습니다. 순간적인 서지가 네트워크/통신 케이블에 흘러들어오는 경우에는 케이블의 양쪽에 연결된 장비들이 손상될 가능성이 있습니다. 이 보호 전략은 EMI로 인해 특정한 영역에서의 순간적인 서지가 염려되거나, 또는 네트워크의 컴퓨터들을 고립시켜야 할 특별한 보안이 필요하거나, 또는 순간적 서지로부터 보호해야 할 기타 중요한 네트워크 구성품들이 있는 중간 크기 또는 대형 네트워크에서 권장됩니다.

Image

가장 좋음:
보호 전략은 컴퓨터 장비나 네트워크 상의 모든 전원 순간적 서지에 대해 서지 보호를 제공할 것입니다. 전략은 '좋음' '더 좋음' 전략에서 정의된 규칙을 따르지만, 선택된 장비의 고립을 위해 특정한 케이블의 끝만을 고립시키는 대신 모든 네트워크/통신 라인의 양쪽 끝을 고립시킵니다. ProtectNet 장치가 개별 컴퓨터 또는 네트워크의 설정에서 네트워크/통신 케이블의 끝에 설치되어야 합니다. 연결되어야 하는 케이블에는 네트워크 케이블, 프린터 케이블, 네트워크 더미 터미널 케이블, 전화선 동축 케이블이 포함됩니다.

Image

탁월함:
탁월한 서지 보호를 제공하려면 '가장 좋음' 보호 전략에 맞추어 APC Surge 또는 무정전 전원장치와 ProtectNet 제품들에 추가로 패널 마운트 서지 보호 장치(Panel Mount Surge Suppressor) 사용해야 합니다. '탁월함' 보호 전략은 '가장 좋음' 전략에서 정의된 규칙을 따를 최적이지만, '좋음' '더 좋음' 전략에서도 추가적인 서지 방지를 제공할 것입니다. 패널 마운트 서지 보호 장치는 고객의 가정이나 건물, 배전반으로 가는 전원 소스에서 최대의 서지를 취하도록 설계되었습니다. 대형 건물이나 산업 환경에서는 분기 배전반, 분산 배전반, 부배전반에서, 또는 모터나 컨트롤러 등과 같은 개별적인 산업 장비들로 가는 배전반에서 사용될 있습니다. 장비는 번개나 전력 그리드 문제에 의해 야기되는 보다 전기적 서지에 대항하는 최전방의 장비입니다. 잔류 과도 전압은 건물 내의 개별적인 APC 제품들에 의해 약화되거나 빗겨가게 됩니다. 패널 마운트 서지 보호 장치는 인증된 전기기사가 설치해야 합니다.

Image

:
APC 제품이 고객 지역 특유의 전기 관련 사건들에 적합한지 확인하십시오. 서지나 스파이크, 과전압을 감소시키기 위해 고안된 APC 제품들은 저전압(새그 sag /브라운 아웃, 정전) 의해 야기되는 문제들을 방지하지 못할 것입니다. 고객의 지역에서 잦은 새그나 정전이 문제된다면, APC 무정전 전원장치가 사용되어야 합니다. 무정전 전원장치는 서지 방지와 배터리 백업 전원뿐만 아니라 새그나 정전 사건시 부하에 적합한 전원을 공급할 있습니다.

*APC
Symetra Silcon 같은 대형 서지 보호 제품들을 생산하고 있습니다. 이는 전력선의 서지 대하여 적합한 보호를 제공하지만 장비 보호 정책(Equipment Protection Policy) 하에서 보장을 제공하지는 않습니다..


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.