자주 묻는 질문 찾아보기

유사 정현파를 측정하기 위해서는RMS 전압계가 필요합니다

게시 일자: 04 12월 2012

유사 정현파를 측정하기 위해서는RMS 전압계가 필요합니다

RMS 전압계와 일반 멀티미터의 차이는 무엇입니까?

문서는 배터리 작동시 유사 정현파(비정현파/변형사인파) 공급하는 모든 APC 제품에 해당됩니다. 제품들은 온라인 상태에서는 상용 전원에서 공급되는 정현파를 그대로 전달합니다.

제품들은 다음과 같습니다:

APC PowerCell, Back-UPS, Back-UPS Office, Back-UPS Pro,

Back-UPS LS, Back-UPS VS, Back-UPS ES, Back-UPS CS, Back-UPS XS,

Back-UPS RS, Smart-UPS V/S, Smart-UPS 420, Smart-UPS 620, PowerStack.

주의: 논의는 배터리 작동시 유사 정현파를 공급하는 120V APC 무정전 전원장치의 출력부를 계측할 , RMS 계측기가 아닌 일반 전압계로 측정시 0-90VA 출력된다는 것과 관련됩니다 (220V APC 무정전 전원장치의 경우 170-180VAC). 이는 무정전 전원장치가 온라인 상태일 때에는 문제되지 않습니다.

Smart-UPS (SU700 상위 모델), Matrix-UPS, Symmetra Silcon 제품군은 배터리 작동시 정현파를 공급합니다.

계측기에는 일반적으로 "평균 반응" "True RMS" 가지 종류의 계측기가 있습니다. 평균 반응 계측기는 보다 대중적으로 사용됩니다. True RMS 계측기는 고가의 장비입니다. 계측기에 True RMS라고 쓰여 있지 않은 경우 십중팔구는True RMS 계측기가 아닙니다.

True RMS 아닌 계측기 또는 평균 반응 계측기는 출력을 측정할 선형 부하인가 비선형 부하인가의 여부에 따라 문제됩니다.

선형 부하에는 백열전구나 전열기 같은 것들이 포함됩니다. 비선형 부하에는 컴퓨터 등이 있습니다. 비선형 부하들의 출력을 측정할 , 평균 반응 계측기는 통상 LOW 읽습니다. RMS 계측기는 하모닉이 있는 환경에서 측정할 가장 효과적입니다. 파형이 표준 정현파로부터 왜곡되었을 , 평균 반응 계측기는 30-500W까지 다른 값으로 측정할 있습니다. 유사 정현파는 정현파에 비교할 경우 왜곡되어 보이며 따라서 부정확한 결과가 나옵니다.

평균 반응 계측기는 배터리로 작동 중인 APC 무정전 전원장치 출력부의 유사 정현파를 계측할 또한 low 읽습니다. 파형은 비선형 부하에 연결되었을 때와 비슷한 결과가 생성됩니다. 따라서 계측기가 읽는 평균 계산은 잘못된 값입니다.

보다 자세한 설명을 보시려면 다음 웹사이트를 방문하십시오:

http://www.fluke.com/ElectricalPower/elec.asp

왼쪽의 목록에서 "Application Notes" 클릭하신 , "Why True-rms" 선택하십시오.

기술 문서의 그림 5 일반적인 파형과 평균 반응 계측기가 읽는 값이 얼마나 낮은지를 보여줍니다. 유사 정현파는 표에 나온 둥근 구석이 없는 단상 다이오드 정류기의 파형과 비슷합니다. 평균 반응 계측기는 배터리 작동시의 유사 정현파 측정시 통상 300W 읽기 때문에, 따라서 배터리 동작시 80-90V 됩니다. 2페이지의 밑부분에Fluke True RMS 계측기 모델 번호들의 목록이 있습니다.

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.