자주 묻는 질문 찾아보기

갈바닉(Galvanic) 절연에 대한 설명

게시 일자: 04 12월 2012

갈바닉(Galvanic) 절연이란 무엇입니까?

전기 장비에 있어서 갈바닉 절연이란 출력 전원의 회로가 전기적, 물리적으로 입력 전원의 회로로부터 분리되어 있는 사실을 칭합니다. 전기적 절연은 절연 변압기를 사용해서 달성됩니다. 물리적 절연은 출력 전원의 배선이 입력 배선에 닿거나 연결되지 않음을 의미합니다.

모든 개인용 컴퓨터들은 이미 입력 전원과 컴퓨터의 내장 논리 회로 사이에 갈바닉 절연이 되어 있습니다. 이는 감전을 방지하기 위한 국제적 안전 기구의 요구 사항입니다. 따라서 별도의 변압기를 추가하는 것은 낭비입니다.

많은 사용자들이 갈바닉 절연이 접지 배선 상의 노이즈를 교정해 준다고 잘못 믿고 있습니다. 이는 맞지 않습니다. 사실, 모든 갈바닉 절연은 오직 전원 선만을 분리시키며, 접지선은 그대로 통과시킵니다.

일부 무정전 전원장치는 갈바닉 절연을 제공합니다. 그러나 대부분의 온라인 방식 무정전 전원장치는 널리 퍼져있는 잘못된 인식과는 달리 갈바닉 절연을 제공하지 않습니다. 예를 들어 Exide, Unison, ON-LINE (Pheonixtec) 온라인 제품들은 갈바닉 절연을 제공하지 않습니다. Oneac 스탠바이 ON 시리즈는 갈바닉 절연을 제공합니다. 따라서, 절연은 무정전 전원장치의 유형의 기능이라기 보다는 무정전 전원장치에 추가되는 기능입니다.

절연 변압기를 설치하는 실제 이점은 컴퓨터로 들어가는 커먼 모드의 노이즈가 크게 감소된다는 점입니다. 커몬 모드 노이즈는 APC Smart-UPS 시리즈와 같은 노이즈 필터를 사용해서도 감소될 있습니다. 필터는 특히 컴퓨터나 네트워크가 작동하는 고주파수에서 절연 변압기와 같이 작동합니다. 절연 변압기는 저주파수(오디오)에서 뛰어납니다.

컴퓨터 컴퓨터 주변 장비들은 전원 코드의 오디오 주파수 노이즈에 의해 영향 받지 않습니다. 따라서 컴퓨터 환경을 위해서는 절연 변압기가 필터 보다 나은 이점이 없습니다. 절연 변압기가 배터리 주변에 위치한 경우, 발열을 통해 무정전 전원장치 배터리의 수명을 단축시키는 단점을 가집니다. 다른 단점은 절연 변압기가 달리면 무정전 전원장치의 무게가 엄청나게 무거워집니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.