자주 묻는 질문 찾아보기

배터리가 방전된 채 방치되는 경우의 배터리 손상

게시 일자: 04 12월 2012

배터리가 장기간 방전된 채 방치된 후 다시 충전하여 사용하면 안 되는 이유는 무엇입니까?

충전된 배터리는 무정전 전원장치나 부하로부터 분리된 , 재충전이 필요하게 때까지 6개월 이상적인 전압을 유지합니다. 방전된 배터리는 영구적인 배터리의 손상을 방지하기 위해 방전 72시간 내에 재충전되어야 합니다. 무정전 전원장치에 배터리를 연결한 보관하는 것은 며칠 또는 내에 배터리를 영구적으로 손상시킵니다. 무정전 전원장치는 배터리를 완전히 충전시키고 분리한 보관되어야 합니다.

배터리가 방전된 재충전하지 않고 장기간 방치하는 것은 배터리 판을 황산화시킵니다. 황산화는 배터리 판에 결정덩어리나 "단단한" 황산이 형성되는 현상입니다. 과도한 황산화는 제거하기 힘들고 영구적인 손상(, 과열 또는 배터리가 전하를 유지할 없게 되는) 일으킬 있습니다. 황산은 전통적인 충전 방식으로는 제거하기 어렵거나 어떤 경우에는 불가능합니다.

제조업체의 권장 사항에 따라 모든 종류의 제어변식 납축전지(VRLA; Valve Regulated Lead Acid) 방전 즉시 재충전되어야 합니다. VRLA 배터리는 방전 72시간 내에 재충전되면 용량 수명 측면에서 완전히 회복됩니다.

어떤 VRLA 배터리도 방전 1.0볼트 이하( 12볼트 배터리의 경우 6VDC) 떨어지도록 허용되어서는 안됩니다. 사용자의 상황이 전술한 시나리오에 해당되는 경우, 가장 좋은 조치는 영향 받은 배터리를 교체하는 것입니다.

APC
무정전 전원장치는 무정전 전원장치가 상용 전원에 연결되어 있고, 배터리가 무정전 전원장치에 연결되어 있으면 배터리를 충전합니다. 추가적으로, 모든 APC 무정전 전원장치는 방전되지 않도록 배터리를 보호할 것이지만, 배터리의 보관 수명은 줄어든 전하량과 관련되어 단축될 것입니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.