자주 묻는 질문 찾아보기

PowerChute 비즈니스 버전의 이메일 설정 및 문제점 해결

게시 일자: 04 12월 2012

PowerChute 비즈니스 버전에서 어떻게 이메일을 설정하고 문제점을 해결합니까?

PowerChute 비즈니스 버전 이메일 설정

PowerChute 비즈니스 버전 서버(PowerChute Business Edition Server) 설치 과정에서 사용자에게 설정 프로파일을 만들도록 합니다. 서버가 이미 설치되어 있는 경우, 사용자는 설정 프로파일 변경(Change Configuration Profile) 선택하여 도구(Tools) 메뉴 밑의 콘솔을 통해 프로파일을 수정할 있습니다. 이메일/호출(Email/Paging) 설정 탭을 클릭하여 SMTP 서버, 사용자 이름(이메일의 보내는 사람 필드에 표시될 이메일 주소), 수신자 이메일 주소를 입력하십시오. 수신자의 이메일 주소를 입력하기 전에 추가(add) 눌러야 합니다. 변경된 내용을 적용하십시오.

PowerChute 비즈니스 버전 콘솔과 서버를 통해 알림 메시지 이메일을 발생시키는 무정전 전원장치의 사건(이벤트)들은 PowerChute 비즈니스 버전 도움말 파일에 들어 있으며, 콘솔을 통해서 있습니다. , APC 기술 문서 #2616 "PowerChute 비즈니스 버전에서 메시지 이메일을 발생시키는 사건들"에서 사건들을 있습니다.

SMTP 서버의 이름을 설정하시려면, nslookup 명령을 사용하셔서 SMTP 서버의 공인 도메인 이름(FQDN; Fully Qualified Domain Name) 찾으십시오. PowerChute 비즈니스 버전은 이메일을 하나의 SMTP 서버 수신자에게 전송할 있습니다. 이는 모든 이메일 수신 주소들이 동일한 도메인에 존재하거나 또는 발송(outgoing) SMTP 서버 상에서 릴레이되어야 함을 의미합니다.


1. 명령창을 열고(도스 프롬프트) nslookup 이라고 입력 엔터를 누르십시오.
a. 기본 DNS 서버 이름 IP 주소가 표시되어야 합니다.
b. 명령행에서set type=mx 라고 입력 엔터를 누르십시오.
c. 수신자 이메일 계정의 도메인 이름 (, hotmail.com, apcc.com, yahoo.com ) 입력하고 엔터를 누르십시오. 이메일 DNS 서버의 이름들이 나열될 것입니다. 다음과 비슷한 항목들을 찾으십시오:
domain.com MX preference = 20, mail exchanger = servername.domain.com
domain.com MX preference = 10, mail exchanger = servername2.domain.com

2. 가장 낮은 숫자의 MX preference 대응하는 서버의 이름을 찾으시고, SMTP 서버의 이름으로 이름을 사용하십시오.

PowerChute 비즈니스 버전에서 SMTP 게이트웨이 문제 해결

1. 사용자의 SMTP 메일러가 바르게 설정되어 있는지 확인하십시오. 자세한 사항은 메일 서버의 문서를 참조하십시오.

2. 포트 번호#25 사용하여 SMTP 서버에 텔넷(telnet)으로 접속하십시오.
a. 윈도우 NT
1. 시작 | 실행 | telnet
2. 연결(Connect) | 원격시스템(Remote System)
3. SMTP 서버의 IP 주소를 입력하고 포트 이름 필드에 # 25 입력한 연결을 누르십시오.

b. 윈도우 2000
1. 시작 | 실행
2. Telnet 입력하십시오.
3. Open < IP 주소> 25 (<IP 주소> 사용자 SMTP 서버의 IP 주소입니다).

연결되지 않으면 사용자의 SMTP 서버가 바르게 설정되지 않은 것입니다.

3. DNS 역방향 조회(reverse lookup) 실행하십시오. 익스체인지 서버(Exchange Server) PowerChute 비즈니스 버전으로부터 이메일 요청을 받으면 DNS 역방향 조회를 시도합니다. DNS 역방향 조회는 PowerChute 실행 중인 컴퓨터의 공인 도메인 이름과 IP 주소를 확인하는 DNS 서버로의 질의 수행입니다. 이는 보안 조치로 행해지는 것이며 어떤 컴퓨터가 메시지를 보내려고 시도하는지 익스체인지의 트랜젝션 로그가 이를 정확히 기록하는지 확인하는 것입니다. 서버의 호스트 이름과 IP 주소 모두에 대해 정적 엔트리가 없는 경우, 익스체인지 서버는 전송자를 확인할 없으며 PowerChute plus 이메일 전송은 실패합니다. 익스체인지 서버가 사용하는 DNS 서버를 찾으신 , 익스체인지 서버가 PowerChute 메일 전송을 인증할 있도록 관리자에게 PowerChute plus 실행 중인 컴퓨터의 DNS 엔트리와 DNS 역방향 조회 엔트리를 추가하도록 요청하십시오. 추가 정보는 마이크로소프트의 기술 문서 #Q198981 참조하십시오.

4. 이메일 기능을 시험하기 위해서는 수동 테스트가 필요합니다. 수동 테스트는 입력 전원을 제거함으로써 무정전 전원장치를 배터리 상태에서 작동시켜 수행될 것입니다. Back-UPS, Back-UPS Pro, Smart-UPS 경우 제품의 입력 코드를 뽑으십시오. Matrix 경우 Matrix 뒷면에 있는 입력 회로 차단기를 여십시오.

이메일이 생성되어 설정된 이메일 주소로 전송되어야 합니다.

5. 만일 사용자의 SMTP 서버가 바르게 설정되었음에도 불구하고 여전히 어려움을 겪으시는 경우에는 APC 기술 지원에 연락하십시오.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.