자주 묻는 질문 찾아보기

윈도우 2000/XP/Vista/2003 SNMP 에이전트를PowerChute 비즈니스 버전/ PowerChute plus와 함께 사용하도록 설정

게시 일자: 04 12월 2012

윈도우 2000/XP/Vista/2003 SNMP 에이전트를PowerChute 비즈니스 버전/ PowerChute plus와 함께 사용하도록 설정

윈도우 2000/XP/Vista/2003 SNMP 에이전트를PowerChute 비즈니스버전/ PowerChute plus 함께사용하도록설정

SNMP 서비스 설치 및 사용 방법

1. 윈도우 XP 윈도우 2003에서는 시작 버튼을 누르고 제어판으로 가신 , 프로그램 추가/삭제를 선택하십시오. 추가/삭제 대화 상자가 나오면 윈도우 구성 요소 추가/삭제를 클릭하여 윈도우 구성요소 마법사를 여십시오.

윈도우Vista에서는 시작(Start) 버튼을 누르고 제어판(Control Panel)으로 가십시오. 프로그램 기능(Programs) 클릭하고Windows 기능 사용/사용 (Turn Windows features on or off) 클릭하십시오. 사용자 계정 컨트롤 상자가 나오면, "계속" 누르십시오.

2. 윈도우 XP 2003 구성 요소에서, 관리 감시도구(Management and Monitoring Tools) 클릭하고 (기존에 선택되어 있는 체크 박스를 눌러 선택이 취소되지 않도록 주의하십시오) 상세(Details) 누르십시오.

Vista 윈도우 기능에서SNMP 기능을 찾으십시오.

3. Simple Network Management Protocol 또는 SNMP 기능을 선택하고 체크하십시오.

4. 확인(OK) 누르십시오. 윈도우 XP 또는 2003에서는 다음(Next) 누르십시오. SNMP 서비스가 컴퓨터에 설치될 것입니다. 윈도우 설치CD/DVD 광학 드라이브에 넣으라는 메시지가 나올 수도 있습니다.

5. 설치 SNMP 서비스가 자동적으로 시작됩니다. 그러나 제어판의 서비스에서 서비스 상태를 확인하는 것이 권장됩니다. 만일 정지되어 있는 경우, 거기서SNMP 서비스를 시작할 있습니다.

개의 서비스가 새로 만들어질 것입니다:

a. SNMP 서비스는 에이전트와 함께 작동하는 메인 엔진으로 네트워크 장비들의 활동을 감시하고 감시 콘솔 워크스테이션으로 정보를 보고합니다.

b. SNMP 트랩 서비스는 원격 지역 SNMP 에이전트로부터 생성된 트랩 메시지들을 받고, 이를 컴퓨터에서 실행 중인SNMP 관리 프로그램에 전송합니다.

윈도우는 기본값으로 SNMP 서비스에 어떤 커뮤니티 문자열도 할당하지 않고, 로컬 호스트나 로컬 장치들로부터의 접속만을 허용합니다. 원격 시스템으로부터의SNMP 요청에 대해 답변을 부여하는 암호로서 기능하는 커뮤니티 문자열을 추가하려면 추가적인 설정이 필요합니다.

윈도우 2000/XP/Vista/2003 SNMP 에이전트를PowerChute 비즈니스 버전/ PowerChute plus와 함께 사용하도록 설정:

1. 제어판 -> 관리도구 -> 서비스 -> SNMP 서비스로 가십시오. 다음 화면이 나타날 것입니다. 시작 유형(Startup type) 자동으로 설정되어 있어야 합니다.

Image

2. 에이전트(Agent) 탭을 클릭하십시오. 모든 서비스가 체크되어 있는지 확인하시고, 연락 (Contact) 위치(Location) 정보를 입력하십시오:

Image

3. 보안(security) 탭을 클릭하십시오. 허용된 커뮤니티 이름들의 목록에 적절한 읽기(read) 읽기-쓰기(read-write) 커뮤니티 이름을 입력하십시오. 밑의 상자에서 "다음 호스트로부터 SNMP 허용(Accept SNMP packets from these hosts)" 클릭하신 , 추가 버튼을 클릭하십시오. APC Enterprise Manager (또는 다른NMS) 실행 중인 컴퓨터의IP 주소 또는 호스트 이름이 입력되어야 합니다. 이는 오직 엔터프라이즈 매니저 또는 다른 NMS만이 SNMP 통하여 정보에 접속하도록 보안을 향상시켜 줍니다.

Image

4. 트랩(Traps) 탭을 클릭하십시오. APC Enterprise Manager 자동적으로 적절한 트랩 정보로 필드를 채울 것입니다. 그렇지 않은 경우, 사용자의 고유한 트랩 커뮤니티 이름을 정하여 트랩의 목적지로 엔터프라이즈 매니저(또는 다른 NMS) IP 주소를 입력할 있습니다.

Image

5.) "적용(Apply)" 누르십시오. 변경된 설정에 따라 SNMP 유틸리니나 네트워크 관리 시스템을 사용하여 소프트웨어 SNMP 에이전트의 기능을 확인하는 것이 가장 좋습니다. 시스템 설명(system description) 확인하려면NMSSNMP 유틸리티를 사용하여OID .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysDescr (.1.3.6.1.2.1.1.1) 질의를 수행하십시오. (: 이는 표준MIB-2 OID 별도의MIB 필요없습니다). Intel/Microsoft SNMP 에이전트로부터의 반환 문자열은 다음과 유사합니다: "Hardware: x86 Family 6 Model 7 Stepping 3 AT/AT COMPATIBLE - Software: Windows 2000 Version 5.0 (Build 2195 Uniprocessor Free)".

6.) PowerChute
plusPowernet Agent 또는 PowerChute 비즈니스 버전과 함께 설치하십시오. PowerChute plus 또는 PowerChute 비즈니스 버전이 사전에 설치되어 있는 경우, PowerChute plus/PowerChute 비즈니스 버전을 먼저 제거하고 시스템을 리부팅한 소프트웨어를 설치해야 합니다. SNMP 에이전트는 반드시 PowerChute plus/PowerChute 비즈니스 버전이 설치되기 전에 설치되고 구성되어야만 합니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.