자주 묻는 질문 찾아보기

Back-UPS 가 켜지지 않습니다

게시 일자: 04 12월 2012

Back-UPS가 켜지지 않는 가능한 원인에는 어떤 것들이 있습니까?

Back-UPS 켜지지 않는데에는 여러가지 가능한 원인들이 있습니다. 가능한 원인들을 흔한 순서대로 설명하면 다음과 같습니다.

문제 #1: 배터리가 연결되어 있지 않습니다.

해결: 배터리의 연결 상태를 점검하십시오. APC 모든 무정전 전원장치 제품은 운송 법령에 따라 배터리가 분리되어 출하됩니다. (배터리 연결 방법에 대한 상세 정보는 사용자 설명서의 배터리 교체 부분을 보시거나, 커다란 노란색 스티커를 참조하십시오).

문제 #2: 무정전 전원장치에 공급되는 상용 전원에 문제가 있습니다.

점검: 무정전 전원장치를 연결하신 벽의 콘센트에 정상적인 교류 상용 전원이 공급되고 있는지 확인하십시오. 만일 상용 전원의 전압이 사용자 설명서의 기술 사양에 나열된 허용 전압 범위를 벗어나는 경우, 무정전 전원장치는 켜지지 않습니다.
-
만일 전압에 문제가 없는데도 무정전 전원장치가 여전히 켜지지 않는 경우, 입력 전원의 고조파 왜율(THD; Total Harmonic Distortion) 허용치를 벗어나 있을 있습니다. 왜율은 전압계로는 측정할 없으며, 교류 전원의 실제 파형을 보기 위해서는 오실로스코프가 필요합니다.
- 위에 언급된 장비 사용할 없는 경우에는 다음의 간단한 테스트를 하여 입력 전원이 무정전 전원장치의 작동에 한지 확인할 있습니다.

다음 절차를 수행하십시오:
1
단계. Back-UPS 연결된 모든 장비들의 전원 코드를 분리하신 , Back-UPS 전원 코드도 벽의 콘센트로부터 분리하십시오.
2
단계. Back-UPS 배터리가 연결되어 있는지 확인하십시오. 배터리 연결 방법에 대해서는 사용자 설명서를 참조하십시오.
3
단계. Back-UPS 배터리 전원을 이용하여 켜십시오(이를 콜드 스타트라고 부릅니다). 콜드 스타트는 사용하고 계신 Back-UPS 제품에 따라 가지 방법이 있습니다. 첫째, Back-UPS 벽의 상용 전원으로부터 분리된 상태에서 봅니다. 표시등이 켜지지 않는 경우, 경고음이 때까지 시동 버튼을 누르고 있다가 경고음이 끝나기 전에(보통 4 정도 지속) 떼십시오. 무정전 전원장치가 배터리 전원을 사용하여 켜진 경우, 무정전 전원장치는 배터리를 사용하여 작동 중임을 알립니다. (알림 방법은 어떤 Back-UPS 사용하시고 있는가에 따라 다릅니다. 배터리 사용 표시 알림에 대해서는 - 가청 경고음과 표시등을 모두 이용해 알리는 경우와 가청 경고음만 울리는 경우 - 사용자 설명서를 참고하십시오).
해결: 이제 Back-UPS 배터리 전원을 사용하여 작동하고 있습니다. 무정전 전원장치의 전원 코드를 벽의 콘센트에 연결하십시오. 배터리 표시등이 여전히 꺼지지 않는다면, Back-UPS 감도를 낮게 조절하시거나 또는 전기기사가 벽의 콘센트를 점검/수리해야 합니다. 대부분의 Back-UPS 제품들은 전면부의 스위치를 사용하거나( 기능이 있는 모델의 경우에는 사용자 설명서에 조절 방법이 나와 있습니다) 또는 Back-UPS 함께 제공된 APC 관리 소프트웨어(: PowerChute Personal Editio) 사용하여 감도를 낮게 조절할 있습니다.

모든 Back-UPS 제품의 감도를 조절할 있는 것은 아닙니다. 감도 조절은 입력 RMS 전압의 범위를 조절하거나 또는 고조파 왜율(THD) 대한 감도를 //하로 설정하는 것입니다. (High) 민감도가 가장 높습니다.

문제 #3: 회로차단기가 작동되었음

조사: 무정전 전원장치 뒷면이나 또는 입력 코드 부근에 있는 회로 차단기를 점검하십시오. 차단기에는 "Press to Reset"이라고 쓰여 있습니다. 차단기는 무정전 전원장치에 심한 과부하가 걸리면 (, 무정전 전원장치에 너무 많은 장비들이 연결되어 있는 경우) 튀어 나옵니다.

해결: 부하를 감소시키고, "Reset" 단추를 눌러 넣으십시오. 차단기가 무정전 전원장치로부터 0.63 cm (1/4 인치) 돌출되어 있으면, 튀어 나온 것입니다. 눌러 넣은 , 무정전 전원장치를 다시 보십시오. 차단기가 상태에 머물러 있지 않고 다시 튀어 나오면, 모델과 일련 번호(시리얼 넘버) 적으신 APC 기술 지원에 연락하십시오.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.