자주 묻는 질문 찾아보기

APC Back-UPS 제품이 경고음을 내는 원인들 및 해결 방법

게시 일자: 04 12월 2012

APC Back-UPS 제품이 경고음을 내는 원인들 및 해결 방법

APC Back-UPS 제품이 서로 다른 소리를 내며 표시등이 점멸합니까?

무정전 전원장치는 보통 사용자에게 보이지 않는 (예를 들면 책상 밑이나 배선반 ) 설치됩니다. 따라서 무정전 전원장치와 전원 상태의 변화를 사용자에게 사전 경고하기 위해, APC 무정전 전원장치에는 가청 경고음 기능이 있습니다. 무정전 전원장치로부터 가끔 들리는 번의 소리는 정상 작동입니다. 이는 무정전 전원장치가 부하를 보호하고 있음을 뜻합니다. 가청 경고음의 목록과 가능한 의미들의 목록이 아래에 나와 있습니다. 사용자가 구입한 제품의 완전한 경고음 목록은 Back-UPS 사용자 설명서를 참조하십시오.

1.) Back-UPS
제품이 배터리 전원으로 작동하고 있습니다
소리:
30초마다 4번의 경고음 (황색 배터리 표시등 점멸)
.
5초마다 1번의 경고음

의미:
경고음은 무정전 전원장치가 온라인 작동에서 배터리 작동으로 전환했음을 알립니다. 배터리 전원 연결구는 이제 배터리로부터 전원을 공급받습니다.

-
입력 전압이 사용자의 컴퓨터 장비에 안전하지 않다고 판단되면, 무정전 전원장치는 배터리로 전환합니다. 경고음은 무정전 전원장치가 온라인 작동으로 복귀되면 멈출 것입니다. 허용 전압 범위에 대해서는 사용자 설명서의 기술 사양 부분을 참조하십시오. 가끔씩 배터리로 전환하는 것은 문제되지 않으며, 오히려 정상 작동으로 간주되어야 합니다. 무정전 전원장치는 깨끗하고, 안전하며, 신뢰 가능한 전원을 공급하기 위해 노력합니다. 사용자의 제품이 APC 전원 관리 소프트웨어와 함께 제공된 경우, 제품의 기본 허용 전압을 변경할 있습니다. 변경하시려면 APC 관리 소프트웨어의 도움말 부분을 보십시오.

-
주파수가 +/- 5% 이상 벗어나면 Back-UPS 제품은 배터리 전원으로 전환합니다. 주파수의 왜곡은 보통 용량이 작은 발전기에 연결되었을 가장 흔히 일어납니다. 안정된 주파수 출력을 유지하기 위해서는 연결된 부하량의 3-5 크기의 발전기를 사용하십시오. +/- 5% 범위는 변경할 없습니다.

-
입력 전원의 파형이 지나치게 왜곡되었다고 판단되면, 일부 Back-UPS 제품은 베터리 전원으로 전환합니다. 이는 사용자가 이미 입력 전압이 허용 범위 내에 있음을 확인한 경우에 문제가 됩니다. 대부분의 Back-UPS 제품들은 입력 전원의 파형에 대한 민감도를 //하로 조절하는 기능이 있습니다. 설정을 변경을 위한 세부 사항은 사용자 설명서를 참조하십시오.

: 전원 장애가 순간적인 경우에는, 또는 번의 경고음만을 들을 있습니다.

2.) Back-UPS
제품이 최저 배터리 수준에 진입하였습니다
경고음 계속 (황색 배터리 표시등 점멸)

의미:
경고음은 무정전 전원장치가 최저 배터리 수준에 도달했고 꺼질 것임을 알립니다. 무정전 전원장치는 배터리 상태에서 제한된 시간 동안만 작동할 있습니다. 무정전 전원장치의 배터리가 지나치게 방전되는 것을 보호하기 위하여, 무정전 전원장치는 꺼지고 출력을 끕니다. 무정전 전원장치가 꺼질 것이라는 것을 알리기 위해서, 무정전 전원장치는 실제 종료 2 전에 경고음을 발생합니다. APC 관리 소프트웨어가 있는 경우, 임박한 종료를 경고하기 위한 2분의 시간은 변경될 있습니다. 경고음을 들으시면, 데이터의 손실을 방지하기 위해 즉각적으로 운영체제를 안전하게 종료하셔야 합니다.

: APC 관리 소프트웨어가 사용 중인 경우에는 시스템이 자동적으로 안전하게 종료됩니다.

3.)
용량 과부하
지속되는 일정 경고음 (적색 과부하 표시등이 켜짐)

의미: 경고는 무정전 전원장치가 과부하 조건을 감지했음을 나타냅니다. 경고음이 울리면, 중요한 장비들을 제거하십시오. 경고음은 부하가 제거될 때까지 계속 울립니다. 사용자의 무정전 전원장치가 사용자가 보호하려는 장비들을 다루기에 충분한지 아시려면   www.apcc.com/sizing   에 있는 APC 사이징 가이드를 방문하십시오.

Back-UPS
지속적으로 일정 높이의 경고음을 내고 부하를 제거했음에도 불구하고 문제가 해결되지 않으면 다음 단계에 따르십시오:

1)
무정전 전원장치를 끄십시오.
2)
무정전 전원장치로부터 모든 장비를 분리하십시오.
3)
무정전 전원장치를 벽의 콘센트에서 분리하십시오.
4)
시동 버튼을 누르고 계속 누르고 계십시오. 번의 소리가 나는데 번째 소리가 끝나기 전에 버튼에서 떼십시오. 시점에서 무정전 전원장치는 배터리 상태에서 정상 작동을 하던지 아니면 지속적으로 일정 높이의 경고음을 발생할 것입니다. 제품이 계속 소리를 내면, 무정전 전원장치가 과부하로 인해 영구히 손상되었음을 뜻합니다. APC 연락하셔서 교체를 받으시거나 또는 www.apcc.com/sizing  에 있는 APC 사이징 가이드를 방문하십시오.

4.)
ALARMnbErrorCond_status_zvyp56au2011-07-08T09:55:47.820-04:00CRITICAL
• 1
분간 경고음 지속; 5시간 마다 반복 (배터리 교체 표시등 켜짐)
의미: 대부분의 Back-UPS 제품들은 14 마다 내부 자체 진단을 수행하여 배터리의 상태를 점검합니다. 배터리가 자체 진단에서 실패하면, "배터리 교체 표시등" 켜집니다. 배터리 교체 표시등은 배터리의 수명이 거의 되었음을 뜻하는 경고이며 보통 2-4 안에 교체할 것이 권장됩니다.

1
단계:
Back-UPS
제품의 내장 배터리가 연결되었는지 확인하십시오. 확인 방법은 사용자 설명서에 있습니다.

2
단계:
무정전 전원장치가 과부하 상태가 아닌지 점검하십시오(배터리 백업 연결구의 와트 용량을 아시려면 Back-UPS 제품의 사용자 설명서를 참조하십시오). APC 배터리 백업 연결구에는 컴퓨터와 모니터만을 연결할 것을 권장합니다. 다른 주변장치들은 무정전 전원장치 뒷변에 "서지 전용"이라고 쓰여진 연결구에 연결하셔야 합니다. 멀티 콘센트나 서지 보호기 등은 절대로 무정전 전원장치에 연결되어서는 안됩니다. 무정전 전원장치로부터 과도한 부하들을 제거하십시오. 같은 맥락에서, Back-UPS 부하가 완전히 걸린 경우(배터리 백업 연결구에 와트 용량의 80% 이상이 연결된 경우)에는 Back-UPS 제품을 사용자의 장비들을 켜고 끄는 메인 스위치로 사용하지 않을 것을 권장합니다. 대신, 연결된 장비들을 켜기 전에 Back-UPS 제품을 단독으로 켜서 자체 진단을 완료하도록 하십시오. Back-UPS 놓고 끄지 않는 것은 무방합니다.

3
단계:
외장 배터리 팩이 사용 중인 경우에는 분리하십시오. 자체 진단은 무정전 전원장치가 완전히 충전되고(방해 없이 또는 5시간 이상 배터리 전환 없이 충전) 정상적인 부하가 연결된 상황에서 수행됩니다. 자체 진단을 수행하려면, Back-UPS 제품이 벽의 콘센트에 연결되어 있는지 확인 On/Off 버튼을 누르고 소리가 들릴 때까지 4 정도 누르고 계십시오. 녹색 "온라인" 표시등이 점멸하는 동안 노란색의 배터리 표시등이 켜질 것입니다. 테스트는 15초간 진행되며 가지 하나의 결과가 나올 것입니다: 배터리 교체 표시등이 켜지는 경우(제품은 자체 진단 실패를 알리기 위해 1분간 경고음을 것입니다), 배터리는 교체되어야 합니다. 배터리 교체 표시등이 꺼지면, 배터리를 교체할 필요가 없습니다.

4
단계: (3단계에서 배터리 교체 표시등이 꺼지지 않는 경우에만 진행하십시오)
Back-UPS
제품은 배터리를 포함하여 2년간 보증됩니다. Back-UPS 제품을 2 이내에 구매하신 경우, 문서에서 수행하신 단계를 APC 지원에 이메일 EMAIL 접수하십시오. Back-UPS RS/XS 밑바닥에 있는 정확한 부품 번호와 시리얼 넘버를 포함하십시오.

Back-UPS 제품이 2년의 보증 기간을 넘은 경우에는, 여기 클릭하셔서 Back-UPS 업그레이드 배터리 교체 옵션을 보십시오.

5.)
무정전 전원장치의 가청 경고음 해지

의미: PowerChute 개인용 버전(Personal edition) 사용하시는 경우, 무정전 전원장치의 가청 경고음을 해제할 있습니다.

1
단계:
무정전 전원장치와 컴퓨터를 연결하는 RJ45 연결구에 USB 케이블을 연결하십시오. USB 케이블이 호스트 컴퓨터 본체의 USB 포트에 직접 연결되었는지 확인하십시오. 통신을 연결하기 위해 USB 허브나 USB 카드를 사용하지 마십시오.

2
단계:
컴퓨터가 "새로운 장치가 검색되었음" 감지하면, PowerChute 퍼스널 버전 소프트웨어를 현재 지원되는 운영체제에 설치하십시오.

3
단계:
소프트웨어가 정상적으로 설치되고 나면, 무정전 전원장치의 가청 경고음은 "설정(Configurations)" 밑의 "알림 설정(Notification Configuration)" "배터리 Back-UPS Alarm" 변경하여 사용하지 않도록 설정할 있습니다. 여기서 경고음을 모든 이벤트들에 대해서 사용 가능/불가능하게 설정하거나, 특정한 무정전 전원장치의 상태가 지속되는 동안 또는 사용자가 지정한 시간 동안 사용 불가능하도록 설정할 있습니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.