자주 묻는 질문 찾아보기

네트워크 관리카드의 Force Negotiation 설정은 어떤 기능을 합니까?

게시 일자: 06 12월 2012

 네트워크 관리카드의 강제 적용(Force Negotiation) 설정은 어떤 기능을 합니까?

네트워크 관리카드의 강제 적용(Force Negotiation) 설정은 PowerChute 네트워크 셧다운 클라이언트들과 이들의 셧다운을 위해 요구되는 최대 지연 시간과 관련됩니다.

최대 지연 시간은 기본적으로 최저 배터리 수준 신호 발생 시간/최저 배터리 지속 시간과 같습니다최저 배터리 수준 신호 발생 시간/최저 배터리 지속 시간은 무정전 전원장치에서만 설정 가능한 값으로서PowerChute 네트워크 셧다운 클라이언트와 같은 외부 변수들을 참조하지 않습니다네트워크 관리카드는PowerChute 네트워크 셧다운이 설치된 클라이언트들을 조사하여 클라이언트가 셧다운되는데 최저 배터리 수준 시간 보다 시간이 더 걸리는 경우최대 지연 시간을 더 길게 재계산합니다네트워크 관리카드는PowerChute 네트워크 클라이언트의 다음 값들을 점검합니다셧다운 설정(Configure Shutdown) -> 클라이언트에서 셧다운이 일단 시작되고 나면어떤 명령 파일이 설정되었던 간에 명령 파일이 완료되는데 이만큼의 시간을 필요로 합니다(초 단위).따라서사용자의 최저 배터리 수준 설정이 10분인데 클라이언트는 12분을 필요로 한다면, 12분이 두 값들 중 더 높기 때문에 새로운 최대 지연 시간은 12분이 됩니다네트워크 관리카드는 항상 더 높은 값을 저장하고, PowerChute네트워크 셧다운 클라이언트들의 모든 시간을 조절하고또 다른 클라이언트들에서 시간이 더 오래 걸리는지 찾아봅니다. 클라이언트들이 재설정되고 요구되는 시간이 줄어드는 경우네트워크 관리카드는 사용자가 카드를 리부트하거나 또는 강제 적용(force negotiation) 옵션을 사용하는 경우에만 새로운 시간을 따를 것입니다. 이는 일종의 안전 장치로 사용자가PowerChute 네트워크 셧다운 클라이언트를 재설정한 경우,사용자가 변경을 가했음을 인지하고 이를 확인하기 위해 강제 적용 옵션을 누르는 것입니다.

이 값들은 즉시 업데이트되는 것이 아님을 유념하십시오이는 네트워크 관리카드가 PowerChute 네트워크 셧다운 클라이언트들을 조사하고 시간을 조정하는데 시간이 걸리기 때문입니다이는 1 분에서 최대 6-7분까지 걸릴 수 있습니다변경 사항을 빨리 강제로 적용 시키려면 카드를 재부팅하십시오.

네트워크 관리카드는 두 값 중 더 큰 값을 취함에 주의하십시오 (최저 배터리 수준과PowerChute 네트워크 셧다운이 요구하는 셧다운 대기 시간 중).
 사용자가 클라이언트에서 8분의 명령 실행 파일 셧다운 시간을 설정하였으나 최저 배터리 수준이 10분으로 되어 있는 경우카드는 최대 지연 시간으로 10분을 취할 것입니다.

아래는 도움이 되는 셧다운 과정 타임라인입니다이는PowerChute 네트워크 셧다운 도움말에서 있습니다.

 

Image

사용자의 운영체제는 다음 과정을 거쳐 종료됩니다:

1. On Battery 사건이 Event Delay Time(사건 지연 시간) 시작합니다. 셧다운을 시작하기 전에, PowerChute 네트워크 셧다운은 Configure Events(이벤트 설정) Shut Down Server에서 사용자가 설정한 시간만큼을 기다립니다.

2. Command File (명령 실행 파일) 시작됩니다. 사용자가 Configure Events 페이지  Configure Shutdown 페이지에서명령 실행 파일을 설정한 경우,  특정 파일이 실행됩니다.

3. 운영체제 셧다운. Event Delay Time Command File Runtime 만료되면 운영체제가 안전한 시스템 종료를 시작합니다.

4. 무정전 전원장치 셧다운 시작. 무정전 전원장치의 셧다운이 시작됩니다. 무정전 전원장치는 다음의 값들  가장  시간을기다립니다:

최저 배터리 지속 시간(Low Battery Duration):  인터페이스에서 네트워크 관리카드의  값을 설정할  있습니다. UPS - Configuration-Shutdown - Low Battery Duration ( 단위)

셧다운 명령 파일 실행 시간(Shutdown Command Fle Runtime): PCNS Configure Shutdown 페이지에서  값을 설정하십시오. 명령 실행 파일의 수행에 필요한 시간입니다( 단위).

5. 2분의 지연 시간 -  시간은 내장된 시간으로 사용자가 변경할  없습니다.

6. 무정전 전원장치 재시동 과정 시작 - 재시동 과정은 무정전 전원장치가 꺼지기 전에 시작됩니다. 이는 무정전 전원장치가 상용 전원 복구시 재시동되도록 준비시킵니다.

7. 셧다운 지연 시간(Shutdown Delay) - 네트워크 관리카드의 사용자 인터페이스에서  값을 설정하십시오.

UPS  - Configuration-Shutdown - Shutdown Delay

8. 꺼짐. 무정전 전원장치 꺼짐

사용자는 상용 전원 복구시 무정전 전원장치가 자동으로 다시 켜지게 하거나 또는 수동으로 버튼을 눌러 켜도록 설정할 수 있습니다 (자동 켜짐 옵션은 무정전 전원장치에 연결된 부하들을 켭니다). 네트워크 관리카드 인터페이스에서 PowerChute 설정의 UPS탭에서 OnBattery Shutdown Behavior(배터리 작동시 셧다운 동작필드에서 이 값을 설정하십시오. 


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.