자주 묻는 질문 찾아보기

APC UPS Network Card2 (모델명: AP9630, AP9631)의 IP 할당법을 알려주세요

게시 일자: 18 4월 2013

- TCP / IP 설정해주는 방법은 크게 두가지가 있습니다. 하나는 APC Device IP 설정 마법사 (CD 내포) 이고 다른 하나는 밑에 설명하게될 하이퍼 터미널을 이용한 설정이 있습니다. 빠르고 정확한 네트웍셋팅을 위해선, HyperTerminal을 이용한 네트웍 셋팅을 권장합니다.

 

 

1. 하이퍼 터미널을 이용한 설정

 

1-1 네트웍 카드와 함께 제공된씨리얼 케이블 (APC part number 940-0299)을 로컬 컴퓨터와 UPS 네트웍 카드에 연결합니다.

 

1-2 하이퍼 터미널을 실행하고 다음 그림과 같이 포트 세팅을 합니다(port for 9600 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, and no flow control)


 

 

 

1-3 연결되면 유저네임 ( user name: apc)과 패스워드 (Password: apc)를 입력합니다.

로그인 되면 다음 그림과 같이 명령어 입력창으로 들어오게 됩니다.


 

 

 

 

 

 

1-4 명령어 입력창에 물음표(?) 를 치게되면 사용할수있는 명령어를 볼수가 있습니다. IP 셋팅을 위해선 "tcpip"라는 명령어를 사용합니다.


 

 

 

 

1-5 IP 주소, subnet mask, 그리고 Default gateway를 입력하기 위해선, 명령어 입력창에 다음 그림과 같이 입력을 해줍니다.

 

예제)

apc> tcpip -i 10.219.166.244 ----- > 할당받은 IP 주소 입력

apc> tcpip -s 255.255.255.0 ------- > subnet mask 입력

apc> tcpip -g 10.219.166.1 -------- > 게이트웨이 입력


 

 

 

 

1-6 이렇게 입력을 해주고 나면, 네트웍 카드 제부팅 이후에 이 주소들로 적용을 하게 됩니다.

재부팅을 위해선, "reboot" 명령어를 사용합니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.