자주 묻는 질문 찾아보기

문제: PowerChute 네트워크 셧다운(PCNS)이 셧다운 이벤트 후 무정전 전원장치를 끄지 않습니다.

게시 일자: 18 4월 2013

"

문제: PCNS가 셧다운 이벤트 후 무정전 전원장치를 끄지 않습니다.


해결: PCNS가 무정전 전원장치로 셧다운 신호를 보내기 위해서는 네트워크 관리카드(NMC)로부터 연결된 서버들의 목록을 받아야만 합니다. 네트워크 관리카드는 이 정보를 대략 매 100초 간격으로 브로드캐스트합니다.
100초의 간격으로 인해, 두어 가지 경우 PCNS가 이 정보를 수신하지 못했을 수 있습니다: a) PCNS 설치 직후, 또는 b) PCNS 서비스가 다시 시작된 경우(: 재부팅).
셧다운 이벤트가 발생했을 때 무정전 전원장치가 계획된 대로 꺼지도록 하려면, PCNS 셧다운 이벤트는 120초의 대기 시간을 가지도록 설정되어야 합니다.
또 이 문제는 무정전 전원장치가 배터리 작동시 하나의 무정전 전원장치를 끄게 해 주는 멀티플 모드에서의 고급 설정에도 적용됩니다. 여기에서의 대기 시간 또한 120초로 설정되어야 합니다.

대기 시간을 120초로 설정하면 PCNS 에이전트는 운영체제를 안전하게 종료할 것입니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.