자주 묻는 질문 찾아보기

델타 변환 무정전 전원장치 토폴로지

게시 일자: 18 4월 2013

"

아닙니다! 델타 변환 방식은 온라인 주인버터를 사용하여 부하에 전원을 공급하는 특허 받은 무정전 전원장치 토폴로지입니다. 델타 변환은 프론트 엔드 델타 인버터가 입력 전류를 전자적으로 제어하여 소스에 상용전원에 친화적인 정현파 만을 공급합니다. 라인 인터액티브 기술은 이러한 성능상의 이점을 하나도 달성할 수 없습니다. 따라서, 델타 변환은 온라인 기술이며 라인 인터액티브 기술이 아닙니다. 부가적으로, IEEE 사전의 온라인 기술 (On-Line technology)에 대한 정의에 따르면 부하에 전원을 공급하는 인버터가 항상 켜져 있어야 합니다. 델타 변환 기술의 주인버터는 항상 켜 있습니다. 따라서, 정의와 성능에 의해, APC의 델타 변환 기술은 라인 인터액티브가 아닙니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.