자주 묻는 질문 찾아보기

AP9610 (릴레이 I/O 스마트슬롯 카드)가 공식적으로 지원하는 무정전 전원장치는?

게시 일자: 18 4월 2013

"

AP9610 (릴레이 I/O 스마트슬롯 카드) 어떤 무정전 전원장치를 공식적으로 지원합니까?

APC 다음의 무정전 전원장치 제품군들을 AP9610 릴레이 I/O 카드와 공식적으로 테스트하였습니다:

1. 다음 접두어로 시작하는 Smart-UPS 모델:
SU
SUA
SURT (except SURTD)
SURTA
SUVT/Galaxy 3500 (Symmetra에서와 같이 설정 #2 사용해야 합니다)
SUM

2. Matrix-UPS 시리즈*

3. 다음을 포함하는 모든 단상 Symmetra:
Symmetra
Symmetra RM
Symmetra LX

4. 다음을 포함하는 모든 삼상 Symmetra PX 모델:
20kW Symmetra PX All-In-One
40kW Symmetra PX
80kW Symmetra PX
48kW Symmetra PX All-In-One
160kW Symmetra PX

5. 모든 Silcon DP300E 시리즈.

스마트슬롯이 장착된 모든 무정전 전원장치 모델들은 AP9610 함께 사용될 수도 있습니다. 그러나 모델들은 APC 의해 공식적으로 테스트되지 않았습니다.

*Matrix 제품은 펌웨어 수정버전 Z여야 합니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.