자주 묻는 질문 찾아보기

네트워크 관리카드에 SSL 설정시 PowerChute 네트워크 셧다운 설치 오류

게시 일자: 18 4월 2013

"

AP9630 또는 AP9631 통신 PowerChute 네트워크 셧다운을 설치할 ""네트워크 관리카드와 통신할 없음(Could not communicate with the Network Management Card)""이라는 오류가 발생합니까?

AP9630 또는 AP9631 통신하도록 설정되어 있는 PowerChute 네트워크 셧다운 2.2.3 또는 2.2.4 설치할 , ""네트워크 관리카드와 통신할 없음(Could not communicate with the Network Management Card)""이라는 오류가 발생합니다. 이는 네트워크 관리카드(NMC) 포트 443/SSL 사용되고 포트 80 사용하지 않게 되었을 발생합니다. 오류는 무시할 있습니다. PCNS 설치가 완료된 후에 NMC 통신할 것입니다.

: 사용자는 NMC 로그 하려면 브라우저를 통해 NMC 사용자 인터페이스를 수동으로 실행해야 합니다. https:<nmc_ip_address>:443.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.