자주 묻는 질문 찾아보기

무정전 전원장치의 데이지 체인

게시 일자: 18 4월 2013

APC는 둘 또는 그 이상의 무정전 전원장치를 데이지 체인하는 것을 권장하지 않습니다. 각각의 유닛은 최적의 서지 보호를 위하여 바르게 접지된 벽의 콘센트에 직접 꽂아야 합니다.

APC는 다음과 같은 이유로 이 설정을 권장하지 않습니다:

1)
데이지 체인은 UL에 의해 검증되지 않았습니다. 따라서, 만일 무엇인가 잘못되어 사용자의 연결된 장비에 손상이 발생하는 경우, APC는 이에 대한 책임을 지지 않습니다. (Underwriters Laboratories Inc.[UL]은 독립된 비영리 제품 안전 테스트 및 인증 기관입니다).

2)
이 설정은 어떠한 추가적인 서지 보호도 제공하지 않습니다. 무정전 전원장치는 출력 콘센트에 도달하는 가능한 모든 서지를 제거하기 위해 설계되었습니다. 만일 사용자의 장비를 손상시킬 만큼 강한 서지가 도달한 경우, 데이지 체인의 첫번째 무정전 전원장치는 부하를 보호하기 위해 자신을 희생시킬 것입니다. 이렇게 되면 데이지 체인의 두번째 무정전 전원장치로의 전원 공급이 제거되어 배터리로 작동할 수 밖에 없게 됩니다.

3)
두번째 무정전 전원장치를 첫번째 무정전 전원장치에 연결할 때마다, 첫번째 무정전 전원장치에 과부하가 걸릴 가능성이 크게 늘어납니다. 무정전 전원장치의 콘센트의 양은 제한되어 있습니다. 이는 무정전 전원장치 자체의 전력 한계에 기인하는 것입니다. 비록 콘센트의 수가 늘어났더라도 첫번째 무정전 전원장치의 전체 와트 용량은 변하지 않습니다. 두번째 무정전 전원장치의 용량은 역으로 첫번째 무정전 전원장치의 용량에 의해 영향을 받게 됩니다. 따라서, 이 설정의 총 와트 용량은 데이지 체인의 첫번째 무정전 전원장치의 용량보다 더 커질 수 없습니다.

4)
대부분의 경우에 있어서 무정전 전원장치를 데이지 체인한다고 배터리 사용 가능 시간이 늘어나는 것은 아닙니다. 사용자의 무정전 전원장치가 배터리 작동시 유사 정현파를 출력한다면, 두번째 무정전 전원장치는 유사 정현파를 왜곡이나 품질이 나쁜 전원으로 간주하기 때문에 두번째 무정전 전원장치 또한 배터리로 전환할 것입니다. 결국, 두 유닛 모두 함께 방전될 것이며, 부하에 부가적인 런타임을 전혀 제공하지 않을 것입니다.

보다 긴 배터리 사용 시간을 원하시는 경우, APC는 외장 배터리팩 추가 기능이 있는 Smart-UPS XL 제품을 권장합니다. 사용자가 현재 가지고 있는 것보다 더 긴 배터리 사용 시간 또는 VA 용량이 필요한 경우, APC UPS 교환(Trade-UPS) 프로그램을 이용하실 것을 권장합니다. Trade-UPS 프로그램으로 사용자는 기존 제품을 더 큰 VA 용량으로, 또는 배터리 사용 시간이 더 긴 제품으로 업그레이드할 수 있습니다.


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.