자주 묻는 질문 찾아보기

무정전 전원장치의 출력을 병렬로 연결하기

게시 일자: 18 4월 2013

"

단상 무정전 전원장치의 출력을 함께 병렬로 연결할 있습니까?

하나 이상의 무정전 전원장치가 사용 중이고 배전반에 결선되어 있는 경우, 이들은 서로 다른 시스템으로 취급되어야 합니다. APC 제품의 출력을 병렬로 하나의 단상 배전반에 연결하는 것은 지원되지 않습니다.

각각의 무정전 전원장치는 독립적으로 작동하는 별개의 전원 소스입니다. 출력을 병렬로 연결하면 독립된 무정전 전원장치가 서로 ""다투는"" 상황을 만들게 되며, 오작동을 일으키고 심지어는 손상을 초래할 있습니다.

무정전 전원장치의 출력을 병렬로 연결하려면 특별한 회로가 필요합니다. Symmetra Power Array 전원 모듈들을 병렬시키기 위해 내부적으로 이러한 제어를 사용하고 있으나, 개의 Symmetra 제품을 함께 병렬로 연결할 수는 없습니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.