자주 묻는 질문 찾아보기

Back-UPS 에서 매 5초마다 울리는 한 번의 경고음

게시 일자: 18 4월 2013

"

출력이 꺼진 상태의 Back-UPS Pro, Back-UPS Pro USB, Back-UPS RS, Back-UPS CS, Back-UPS LS, Back-UPS XS가 매 5초마다 한 번씩 경고음을 내는 원인은 무엇입니까?

5 마다 한번씩 경고음이 울리는 것은 무정전 전원장치가 ""저전압 슬리프 모드(Low Voltage Sleepmode)"" 들어갔음을 알립니다.

Back-UPS 제품은 상용 전원의 낮은 전압으로 인해 배터리 전원으로 전환하였습니다. Back-UPS 사용 시간이 완전히 소진될 때까지 배터리 상태를 유지하지만, 벽의 상용 전원에는 여전히 배터리를 조금씩 충전하기에 충분한 전압이 존재합니다.

이는 정상적인 작동 상태로 간주됩니다. 전압이 정상으로 복구되면, Back-UPS 깨어나고 배터리 연결구에 전원을 공급할 것입니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.