자주 묻는 질문 찾아보기

단상 Symmetra UPS의 바른 지능모듈 교체 절차

게시 일자: 18 4월 2013

"

이 문서는 모든 Symmetra 무정전 전원장치에서 지능모듈을 교체할 때의 바른 절차에 대해 설명합니다.

모든 단상 Symmetra 무정전 전원장치에서 지능모듈(intelligence modules)을 교체할 때에는 올바른 절차에 따라야 합니다. 그렇지 않으면 무정전 전원장치의 작동에 영향을 미치고, 연결된 부하가 손상될 수 있습니다.

: Symmetra 무정전 전원장치의 두 지능모듈을 모두 교체할 때, 사용자는 바이패스 모드에서라도 절대 두 개의 지능모듈을 동시에 제거해서는 안됩니다. 두 모듈을 동시에 제거하면 교체된 모듈들이 무정전 전원장치의 기존 설정값을 복사할 수 없게 됩니다. 이는 무정전 전원장치의 원치 않는 작동을 불러일으키거나 또는 부하에 적합하지 않은 전원을 공급하게 합니다. 모든 Symmetra 무정전 전원장치의 지능모듈을 교체할 때에는 다음 절차를 준수하십시오.

지능모듈에 문제가 생기면, 이 모듈을 제거하고 남아 있는 지능 모듈이 무정전 전원장치의 제어를 담당하도록 해야 합니다. 2차 지능모듈이 설치되어 있지 않은 경우, 무정전 전원장치에서 하나의 지능모듈을 제거하기에 앞서 유지보수 바이패스 모드로 전환해야 합니다. 고장난 모듈을 제거하고 남아있는 지능모듈이 제어를 담당하도록 한 후에 교체 모듈을 삽입해야 합니다. 교체되는 모듈이 주지능모듈인 경우, 사용자는 무정전 전원장치를 바이패스 상태로부터 전환하기에 앞서 이 모듈이 제어를 담당하도록 기다려야 합니다.

아래에 있는 지능모듈이 기본적으로 무정전 전원장치의 ""주"" 지능모듈입니다. Symmetra LX에서 어떤 SYMIM5 모듈이 제어를 담당하고 있는지는 배열된 표시등의 가장 좌측에 있는 부가적인 녹색 표시등을 통해 알 수 있습니다. Power Array, Symmetra RM 12kVA, 6kVA와 같이 LX 시스템이 아닌 경우에는 전용 주지능모듈과 보조 지능모듈이 있습니다. 각 모듈은 어떤 지능모듈인지 표시되어 있으며 주지능모듈은 아래 베이에 들어갑니다.

두 지능모듈이 모두 교체되어야 하는 경우, 사용자는 첫 번째로 고장 난 지능모듈을 제거하고, 교체품이 있는 경우, 교체 지능모듈을 그 자리에 삽입해야 합니다. 이 모듈이 시동되도록 하고 모듈이 올바로 작동하는지 모듈에 있는 표시등을 통해 확인하십시오. 두 번째 지능모듈이 설치되어 있지 않은 경우에는, 하나의 지능 모듈을 제거하기 이전에 무정전 전원장치를 반드시 유지보수 바이패스 모드로 전환시켜야 합니다. 지능모듈이 부팅되고 난 후, 남아있는 지능모듈을 제거하고 남아있는 교체모듈을 삽입하십시오. 이 모듈이 시동되도록 하고 모듈이 올바로 작동하는지 모듈에 있는 표시등으로 확인하십시오. , 무정전 전원장치가 바이패스 상태에 있는 경우, 바이패스 작동에서 빠져 나오기 전에 주 지능모듈이 제어를 담당했는지 확인하십시오.

이 절차가 익숙치 않거나 불편하시면 APC 기술 지원에 문의하십시오.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.