자주 묻는 질문 찾아보기

PowerChute 화면에서 "무정전 전원장치가 런타임 캘리브레이션을 수행할 수 없음: 용량 <100 (UPS Unable to Perform Runtime Calibration: Capacity < 100)" 오류

게시 일자: 04 10월 2012

"

배경 설명:

런타임 캘리브레이션 - 무정전 전원장치로 하여금 현재의 부하에 근거하여 사용 가능 시간을 재계산하도록 하는 것.

주의: 런타임 캘리브레이션은 무정전 전원장치의 배터리를 깊이 방전시키기 때문에 만일 정전이 발생하는 경우, 무정전 전원장치는 장비들을 일시적으로 지원하지 못할 수 있습니다. 잦은 캘리브레이션은 배터리의 수명을 단축시킵니다. 런타임 캘리브레이션은 연 1, 2회 또는 무정전 전원장치의 부하가 증가했을 때에만 실행하기를 권장합니다.

런타임 캘리브레이션을 수행하려면 무정전 전원장치가 배터리를 100% 용량으로 다시 충전할 때까지 기다려야 합니다. 충전되고 나면, PowerChute를 통해 런타임 캘리브레이션을 시작할 수 있습니다.


:
1. 캘리브레이션의 정확한 결과를 얻으려면, 출력단의 부하가 40% 이상이어야 합니다. 또한, 무정전 전원장치가 런타임 캘리브레이션을 수행 중에는 부하를 늘리거나 줄이지 않는 것이 좋습니다.

2. 어떠한 경우에라도 런타임 캘리브레이션 수행 중에 무정전 전원장치를 꺼서는 안됩니다! 일단 시작된 후에는, 캘리브레이션은 완료될 때까지 허용되어야만 합니다.


3. 런타임 캘리브레이션 절차는 새 제품의 경우에는 필요하지도, 권장되지도 않습니다. 오직 오랜 시간 동안 방전되지 않은 오래된 제품들만 런타임 캘리브레이션을 수행해야 합니다. Matrix-UPS Smart-UPS는 무정전 전원장치가 배터리로 전환할 때마다 런타임과 관련된 매개변수들을 재계산합니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.