자주 묻는 질문 찾아보기

윈도우용 PowerChute plus 또는 비즈니스 버전 – 컴퓨터가 무정전 전원장치가 대기 상태에 들어가기 전에 재시동됩니다.

게시 일자: 18 4월 2013

"

윈도우 운영체제가 실행 중인 시스템에 시리얼 통신을 사용하여 PowerChute plus 또는 PowerChute 비즈니스 버전이 설치되어 있습니다. 관리자에 의한 시스템 종료, 스케쥴에 의한 시스템 종료, 또는 배터리 전환에 의한 시스템 종료 , 무정전 전원장치가 대기 상태에 들어가기 전에 컴퓨터가 다시 켜집니다. 무정전 전원장치가 대기 상태에 들어가면 컴퓨터가 바로 꺼져버립니다.

해결:

유일한 해결 방법은 컴퓨터 바이오스(BIOS) 자동 끄기 기능을 비활성화시키는 것입니다. 만일 자동끄기 기능을 사용하기 원하시는 경우에는, ""Ring on Resume"" 비활성화되어야 합니다.

배경 설명: 일부 바이오스는 시스템 종료 , 자동적으로 재시동되도록 설정될 있습니다. 바이오스의 옵션은 자동끄기(Auto Off)라고 부릅니다. 자동 끄기 기능을 사용하도록 설정된 경우, ""Ring on Resume""이라는 기능이 컴퓨터를 재시동하기 위해 시리얼 포트의 신호를 감시합니다. 이는 본래 모뎀으로 걸려오는 신호에 의해 시스템을 재시동하는 것입니다. 무정전 전원장치는 종료되는 동안 컴퓨터로부터 종료 신호를 받기 때문에, 컴퓨터 시스템은 통신을 모뎀에 걸려온 신호로 간주하여 시스템을 재시동합니다.

기타 주제어: PowerChute plus for Windows NT 또는 Windows 95 - 무정전 전원장치가 대기 상태에 진입하기 전에 컴퓨터가 재시동됨

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.