자주 묻는 질문 찾아보기

발전기에 연결된 무정전 전원장치가 켜지지 않습니.

게시 일자: 04 10월 2012

"

소형 혼다 휘발유 발전기(Model - GX160)를 가지고 있습니다. 발전기의 사양은 230볼트 - 2.2KVA - 9.6 암페어입니다. 무정전 전원장치가 발전기 전원에 연결되었을 때 켜지지 않습니다. 별도의 해결 방법이 있습니까 아니면 발전기와는 사용할 수 없는 것입니까?

발전기 컴퓨터 같은 비선형 부하에 연결하여 전원을 공급할 때 일반적으로 정상 출력 전압 왜곡니다. 왜곡된 출력 전압은 무정전 전원장치에 의해 받아들여질 수 없는 품질의 전원으로 해석될 수 있고, 무정전 전원장치로 하여금 배터리 모드로 작동하도록 강제합니다. 부하가 배터리로 전환하면, 발전기에 의한 왜곡은 자연적으로 감소거나 사라지게 되며 무정전 전원장치로 하여금 다시 온라인 작동으로 복귀하도록 합니다. 부하가 발전기에 다시 연결되면 왜곡이 다시 발생하고, 무정전 전원장치는 또 다시 배터리로 전환합니다. 이러한 순환은 약 매4초를 주기로 무한 반복됩니다. 이러한 경우의 해결책은 비선형 컴퓨터 부하가 연결되었을 때에 왜곡을 일으키지 않는 발전기를 선택하는 것입니다. 일반적으로, 발전기는 연결된 총 부하의 세 배에서 다섯 배 정도의 용량이어야 합니다.

이 문제를 잠정적으로 해결하려면 무정전 전원장치의 작동 범위 및 감도 조에 대해 사용자의 무정전 전원장치 사용자 설명서를 참조하십시오. 감도를 낮추면 무정전 전원장치는 보다 큰 왜곡에 대해서도 견뎌내고 보다 넓은 범위의 전압에서 작동할 수 있게 될 것입니다. 감도 조절이 발전기와 관련된 모든 문제점들을 해결하는 것은 아니며 모든 무정전 전원장치 모델에 적용되는 것도 아닙니다. 발전기의 업그레이 또는 연결된 부하의 감소가 바른 작동을 달성하기 위한 유일한 해결책일 수 있습니다.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.