자주 묻는 질문 찾아보기

PDU의 네트워크 연결 상태가 정전 후 복구되지 않습니다

게시 일자: 18 4월 2013

"모든 PDU는 무정전 전원장치의 전원에 의해 보호되어야 합니다. 보호되지 않은 환경에서 정전과 복전이 반복되면, 내장된 네트워크 카드가 제대로 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우 PDU는 다시 켜지지만 LED 표시등에 불이 들어오지 않고 네트워크를 통한PDU로의 모든 접속(, 텔넷, 콘솔)이 불가능해집니다. 이 경우 사용자는 PDU의 전원 코드를 뺐다가 최소 5초 이상 기다린 후 다시 연결함으로써 PDU를 껐다가 다시 켜야 합니다.

내장된 네트워크 카드는 짧은 순간 동안의 정/복전 상황에 대비해서 설계되지 않았습니다. PDU를 무정전 전원장치로 보호하고 계시는 사용자들은 이 문제를 겪지 않으실 것입니다."

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.