자주 묻는 질문 찾아보기

Smart-UPS의 감도 조절

게시 일자: 18 4월 2013

"

이 문서는Smart-UPS 제품의 감도 설정과 배터리 작동 모드로 전환하는 빈도 사이의 관계에 대해 설명합니다.

Smart-UPS는 연료를 사용하는 저가형 발전기가 작동할 때 발생하는 입력 전압의 왜곡(스파이크, 노치, , 스웰, 디스토션 )을 감지합니다. 무정전 전원장치는 연결된 장비들 보호하기 위해 기본으로 배터리 작동으로 전환함으로 왜곡에 대응합니다. 입력 전원의 품질이 낮은 경우, 무정전 전원장치는 배터리 작동 모드로 자주 전환할 수 있습니다. 사용자의 장비가 밑에 기술된 조건들 하에서 정상적으로 작동하는 한, 무정전 전원장치의 감도를 낮춤으로써 배터리의 수명과 무정전 전원장치의 수명 향상시킬 수 있습니다. 문제되는 전압에는 고//RMS 전압, 전고조파 왜율(THD), 전압 변화율(dv/dt), 허용 범위를 넘는 주파수(Hz) 포함됩니다:

고감도 모드
무정전 전원장치는 모든 종류의 전압 장애에 대해 배터리 전원으로 전환하고
, 온라인으로 전환할 때까지 상용 전원을 감시합니다. 이 모드에서의 절체 시간은 입력 전압 정현파 기준점으로부터 얼마나 멀리 벗어나 있는가에 의해 결정됩니다.

중감도 모드
입력 전압의
RMS 전압이 허용 범위를 넘고(//), RMS 변화율(dv/dt) 장애를 넘는 경우, 무정전 전원장치는 배터리 전원으로 전환하고 온라인으로 전환할 때까지 상용 전원을 감시합니다. 이 모드에서의 절체 시간은 컴퓨터가 계속 작동할 수 있는 허용 범위 내에 있습니다.

저감도 모드
입력 전압의 RMS 전압이 허용 범위를 넘는 경우(//), 무정전 전원장치는 배터리 전원으로 전환하고 온라인으로 전환할 때까지 상용 전원을 감시합니다. 이 모드에서의 절체 시간은 중감도 모드에서 보다는 길지만 여전히 컴퓨터가 계속 작동할 수 있는 허용 범위 내에 있습니다.

""SU"" Smart
-UPS 700VA 및 상위 모델 ""SUA"" Smart-UPS 1000VA 및 상위 모델은 무정전 전원장치의 뒷면에 감도 조절 버튼이 있습니다. 무정전 전원장치의 감도를 변경하려면 무정전 전원장치의 뒷면에 있는 흰색의 작은 ""감도(sensitivity)"" 버튼을 누르십시오. 펜 같은 뾰족한 물체를 용하여 누를 수 있습니다. 기본값은 '높음'입니다. 버튼을 한 번 누르면 감도가 '중간'으로 설정되고, 한 번 더 누르면 '낮음'으로 설정됩니다. 세번째로 누르면 다시 '높음'으로 설정됩니다. 변경된 감도 즉각적으로 반영됩니다. 버튼 옆의 녹색 표시등은 감도 설정 표시등입니다 - 밝음은 '높음', 어두운 녹색은 '중간', 꺼짐은 '낮은' 감도를 나타냅니다.

다음 동영상은 어떻게 감도를 조절하는지 보여줍니다:

주의: Smart-UPS는 주파수(Hz)가 허용 범위(+/-5%)를 벗어날 경우, 감도 설정에 관계없이 배터리 모드로 전환합니다.

Smart-UPS
""SMT"" ""SMX"" 모델은LCD 화면을 사용하여 감도를 조절할 수 있습니다. 감도를 조절하기 위해서는 ""고급"" 메뉴를 사용 가능하도록 해야 합니다. ""고급"" 메뉴 옵션은 설정 메뉴에서 선택 가능합니다. 고급 메뉴가 사용 가능하게 되면 사용자는 감도 설 메뉴를 사용할 수 있습니다.

사용자의 Smart-UPS 모델에 감도 조절 버튼이 없고 LCD 화면도 없는 경우에도, PowerChute 소프트웨어를 사용하여 감도를 조절할 수 있습니다.

일부 장비들은 입력 전원의 장애에 대해 보다 더 민감할 수 있습니다. 사용자의 장비가 어떻게 반응하는지 아시려면, 장비 제조업체에 문의하십시오.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.