자주 묻는 질문 찾아보기

Symmetra LX를 상용 전원에 연결하지 않고 시동(콜드 스타트)

게시 일자: 18 4월 2013

"

좋은 품질의 상용 전원이 없는 상태에서 Symmetra LX를 시동하려면 어떻게 합니까?

Symmetra LX를 좋은 품질의 상용 전원이 없는 상태에서 시동하려면:

1.
배터리 모듈들이 모두 설치되어 있고 ON 위치에 있는지 확인하십시오.

2. 시스템 (System Enable) 스위치를 ON으로 위치시키십시오 (위쪽 방향).

3. Symmetra LX의 전면 플라스틱 베젤을 떼어내어 모든 모듈들이 보이도록 하십시오.

4. 하위 지능모듈(LOWER Intelligence Module)에 있는 검은 버튼을 상위 지능모듈(UPPER Intelligence Module)에 있는 표시등에 불이 들어올 때까지 누르고 계십시오. 파워뷰(PowerView) 표시 장치와 모든 액세서리(네트워크 관리카드 등)가 켜지고 작동되어야 합니다.

5. PowerView 표시장치를 사용하여 제어(CONTROL) 메뉴로 간 후 가장 밑의 무정전 전원장치 부하 켜기(Turn UPS Load On)까지 내려가십시오.

6. 선택을 확인한 후 모든 시동 관련 경고를 무시하십시오. 무정전 전원장치는 이제 배터리 상태에서 작동되어야 합니다.

주의: 상용 전원의 상태가 좋아졌을 때 Symmetra LX가 자동으로 온라인 작동 모드로 전환하여 배터리를 충전하기 원하는 경우, 건물의 회로 차단기와 무정전 전원장치의 입력 차단기(PowerView 의 왼쪽에 위치하고 있음)가 닫혀 있는지(ON) 확인하십시오.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.