자주 묻는 질문 찾아보기

Smart-UPS의 과부하 표시등이 켜질 때의 조치

게시 일자: 18 4월 2013

"

이 문서는 Smart-UPS의 과부하 표시등이 켜지는 원인 및 해결 방법에 대해 설명합니다.

부하가 무정전 전원장치의 표시 등급VA 또는 와트 용량을 초과하면, 과부하 표시등이 켜지고 무정전 전원장치는 긴 경고음을 발생시킵니다. 이 경고는 과부하 상태가 해소될 때까지 유지됩니다.

과부하
상태를 해소하기 위해서는 중요하지 않은 장비들을 무정전 전원장치로부터 분리하십시오.
과부하가 심한 경우에는 입력 차단기가 튀어나올 수 있습니다
(차단기의 중앙에 있는 리셋 가능한 막대기가 튀어 나옵니다). 과부하를 해소하기 위해서는 무정전 전원장치로부터 중요하지 않은 장비들을 분리한 후, 차단기를 다시 눌러 넣으십시오.
상용 전원이 공급 중이고, 과부하 상태가 무정전 전원장치의 차단기를 작동시킬 정도로 심각하지 않
경우에는 부하에 여전히 전원이 공급됩니다. 만일 차단기가 작동되거나 무정전 전원장치가 과부하 상황에서 배터리 모드로 전환하게 되면, 연결된 부하들은 꺼집니다. 부하에 전원을 공급하려면 무정전 전원장치를 다가 다시 켜십시오.
무정전 전원장치에 아무런 부하도 연결되어 있지 않음에도 불구하고 과부하 표시등이 계속 켜져있는 경우에는 무정전 전원장치가 서지 또는 고장으로 인해 장애를 겪고 있을 가능성이 있으며, 교체되어야 합니다. APC 기술 지원에 연락하여 문제를 해결하십시오.

"

이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.