자주 묻는 질문 찾아보기

Smart UPS 전면 패널에 AVR Boost 램프에 주황색 불이 켜져 있습니다

게시 일자: 18 4월 2013

AVR Boost 기능은 UP에 저전압 인입시, UPS 자체에서 입력전압의 12%를 승압시켜 출력으로 내보내주는 것입니다. 예를들어 정전상황은 아니지만 입력전압이 205V로 낮은 전압값이 들어올 경우 230V의 출력전압을 공급해 줄 수 있는 것이죠. 다만 APC UPS가 처음 공장에서 제조시 230V 기준으로 제작이 되기 때문에, 220V를 상용전원으로 사용하는 국내에서는 AVR Boost가 잦게 동작하실 수도 있습니다. 이런경우엔 AVR boost 동작 기준값을 낮춰주시면 쉽게 해결가능하십니다.

 

Smart UPS 관리 프로그램인, Power Chute Business Edition 프로그램 또는, 네트워크 카드에 접속하시어 ""Low transfer voltage"" 값을 최저 또는 200V정도로 낮추어 주시고, Sensitivity(민감도) Low로 변경하여 주시면, UPS는 이 기준값보다 낮은 입력전압값이 들어오지 않는이상 Boost 기능이 동작하지 않게 됩니다.

 

Power Chute Business Edition 은 아래 링크에서 다운로드 가능합니다.

https://www.apc.com/tools/download/index.cfm



이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.