자주 묻는 질문 찾아보기

APC UPS Network Card1 (모델명: AP9617, AP9619)의 IP 할당법을 알려주세요

게시 일자: 18 4월 2013

APC UPS Network Card1 (모델명: AP9617, AP9619) IP 할당법을 알려주세요.

SNMP 카드를 셋팅 하는 가장 기본은 카드에 아이피를 입력 하는 방법입니다

1. 우선 먼저 카드에 아이피를 넣기 위해서는 AP9617 박스에 포함 되어있는 시리얼 케이블(940-0024C) 케이블을 UPS의 시리얼 포트를 통해서 PC 나 노트북에 연결 합니다

Image

 

 

 

2. 다음으로 하이퍼 터미널을 이용해서 다음과 같은 값으로 APC UPS 와 접속 합니다.

Image

 

 

3. 다음으로 연결 로깅 창이 나오면 "아이디:apc 패스워드 : apc"를 입력해서 UPS 로깅 합니다


4. 로깅 후에 아이피 셋팅 을 위해서 Network 메뉴를 선택 합니다

Image

 

 

5. 다음으로 TCP/IP 를 선택 합니다

Image

 

 

6. 다음으로 Boot Mode를 선택 합니다.

Image

 

 

7. 다음으로 Manual 을 선택 합니다.

Image

 

 

8. 여기서부터 는 순서 대로 System IP 와 서브넷 마스크,Default Gateway 등을 입력 합니다.

Image

 

 

9. 이렇게 아이피를 입력하면 모든 기본 적인 아이피 입력 과정을 끝납니다.

 

10. 마지막으로 ESC 버튼을 이용해서 현재 위치에서 벗어나서 마지막 로그아웃을 하면 SNMP카드가 재부팅 하면서 아이피가 설정이 됩니다

 

11. 일단 아이피가 설정되면 웹을 통해서 상세한 셋팅을 추가해서 설치 합니다.

Image

 

 

12. 콘솔 접속과 마찬가지로 웹 접속도 기본 아이디 와 패스워드가 " apc " 입니다.

Image


이 도움이 되었습니까?

우리는 정보를 개선하기 위해 무엇을 할 수 있는가?

찾고 있는 내용을 찾을 수 없습니까?

기술 지원, 불만 사항에 대한 지원 등에 관한 정보를 얻으려면 고객팀에 문의하십시오.