APC Network Management Cardは、UPSやPDUなどの個々の機器を、従来のイーサネットケーブルで直接ネットワークに接続したり、APC USB Wi-Fiデバイス(一部のモデル)に無線で接続することでリモートの監視と制御ができるようになります。

セキュリティの強化
APC Network Management Cardは、インターネット接続デバイスの新しい要件を反映するようにセキュリティ機能を変更しました。
セキュリティの強化、何が変わったのか?
次世代の機能
デバイスに取り付けられているカードを確認するにはどうすればよいですか?
ログインすると、インターフェイスの上部バナーに、取り付けられているカードが具体的に表示されます。Network Management CardパッケージがバンドルされているSmart-UPSには、どのカードが存在するかのコールアウトも明示的に表示されます。