このページでは、PowerChute Business Edition、PowerChute Network ShutdownをWindows OS上で使用している場合、ユーザ通知機能が使用できない問題について説明しています。
【問題の概要】
PowerChute Business Edition、PowerChute Network ShutdownをWindows OS上で使用している場合、ユーザ通知機能が表示されないか、または無効になっている。
【対象製品】
PowerChute Business Edition
PowerChute Network Shutdown
【対象OS】
Windows Vista、Windows 7、Windows 8
Windows Server 2008、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2011、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2 (Hyper-Vを含む)
【原因】
Windows Vista以降のWindows OSでは、messengerサービスが提供されていないため、本機能は使用できません。