FAQの参照

Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ) レールキットとUPSの取り付け可能な最小最大寸法

公開日: 18 6月 2018

Smart-UPS LCD (SMT/SMXシリーズ)の ラックマウント型のレールキットの最小最大寸法とUPS本体の取り付け可能な最小最大寸法になります 

SMTシリーズ
型番
本体奥行
レール長
製品取り付け可能範囲
備考
最小値
最大値
最小値
最大値
SMT1200RMJ1U    
665mm
530mm
855mm
600mm *1
790mm
-
SMT1500RMJ2U
468mm
529mm
910mm
600mm    
910mm
-
SMT3000RMJ2U
671mm
529mm
910mm
660mm *1
910mm
-

SMXシリーズ
型番
本体奥行
レール長
製品取り付け可能範囲
備考
最小値
最大値
最小値
最大値
SMX3000RMJ2U    
667mm
529mm
910mm
685mm    
910mm
-

*1 レール長より本体奥行のほうが長くなります。
* レール長はレール単体での寸法となります。製品を取り付ける際には製品取り付け可能範囲内で調整してください。
* 本体奥行につきましては背面突起部含まない数値となります。

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。