FAQを参照する
Network Management Card 2 (AP9630J, AP9631J) 付属シリアルケーブルによるIPアドレス設定方法
Network Management Card 2 (AP9630J) / EM(AP9631J) に付属シリアルケーブルを使用した固定(静的)IPアドレス設定、
設定内容確認の方法についての説明です。
【対象製品】
Network Management Card 2 (販売終了)
型番: AP9630J, AP9631J
【説明】
Network Management Card 2 (AP9630J) / EM (AP9631J)については出荷時には DHCP & BOOTPによる自動割付に
設定されており、カード自体にはIPアドレスは設定されておりません。
ご使用されるにあたり、固定(静的) IPアドレスを割り振る場合には製品に対して設定が必要になります。
以下、付属シリアルケーブルを使用して、Windowsのハイパーターミナル等を用いての固定(静的)IPアドレスの設定方法の説明です。
同様の方法にてNetwork Management Card 2に対して割り振ったIPアドレスが不明の場合や、ネットワーク上からアクセスが
出来ない場合などにもNetwork Management Card 2の状態を把握することが可能です。
【設定方法】
1. Network Management Card 2のコンソールポートとコンピュータのComポートを付属のケーブルで結線してください。
|
2. コンピュータのターミナルプログラムを開きます。(例: teraterm等 )
ポートの設定は以下の通りです。 # ビット秒 - 9600 # データビット - 8 # パリティ - なし # ストップビット - 1 # フロー制御 - なし |
3. "Enterキー" を入力したうえで、表示されるUser名、パスワードを入力します。
User Name :apc Password : *** |
上記で認証されるとメニュー画面が表示されます。
以下の手順にてIPアドレスのマニュアル設定を行ってください。
4. tcpipコマンドを使い、各IP設定を行います。
American Power Conversion Network Management Card AOS v5.0.1 (c) Copyright 2008 All Rights Reserved Smart-UPS & Matrix-UPS APP v5.0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Name : Unknown Date : 08/01/2009 Contact : Unknown Time : 00:00:00 Location : Unknown User : Administrator Up Time : 0 Days 0 Hours 11 Minutes Stat : P+ N? A+ apc> tcpip - i [IPアドレス] E000: Success Reboot required for change to take effect apc> tcpip - s [サブネットマスク] E000: Success Reboot required for change to take effect Apc >tcpip - g [デフォルトゲートウェイ] E000: Success Reboot required for change to take effect |
例:
ipアドレス設定 | tcpip -i 192.168.0.10 |
サブネットマスク | tcpip -s 255.255.255.0 |
デフォルトゲートウェイ | tcpip -g 192.168.0.1 |
注: 上記のコマンドとスイッチ, 値の間にはそれぞれ ワンスペース入れます
5. 設定した各IP設定を適用するために一度rebootを行います。
apc>reboot E000: Success Reboot Management Interface Enter 'YES' to continue or <ENTER> to cancel : YES |
6 .reboot完了まで待ちEnterを入力し、再度ログインを行います。
User Name :apc Password : *** American Power Conversion Network Management Card AOS v5.0.1 (c) Copyright 2008 All Rights Reserved Smart-UPS & Matrix-UPS APP v5.0.0 ------------------------------------------------------------------------------- Name : Unknown Date : 08/01/2009 Contact : Unknown Time : 00:00:00 Location : Unknown User : Administrator Up Time : 0 Days 0 Hours 0 Minutes Stat : P+ N+ A+ |
7. 設定した、各IP設定の状態を確認します。
apc>tcpip E000: Success IP Address: xxx.xxx.xxx.xxxx MAC Address: xxx.xxx.xxx.xxxx Subnet Mask: xxx.xxx.xxx.xxxx Gateway: xxx.xxx.xxx.xxxx Domain Name: example.com Host Name: APC |
8. NMC2からログアウトします。
apc>quit Bye |
9. 設定終了です。Webブラウザ等でネットワーク経由でのログイン可能です。
ログインが出来ない場合には項目1〜8に従い、設定したIPアドレスが反映されているか確認をしてください。
公開先:APC 日本
詳細を見る