{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Windows & Linux 対応OS表

PowerChute Network Shutdown v4.4 for VirtualizationでサポートされるOS一覧になります。

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualizationは64ビットアプリケーションであり、64ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualizationには、実行環境としてJavaバージョンOpenJDK 14.0.2(https://jdk.java.net/14/)がバンドルされています。
PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualizationに実装されているJREアップデートツールによりサポートされているJREのバージョンのアップデートに対応します。
対応ブラウザ:Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Edge

【ライセンス数のカウント方法】
ライセンスはシャットダウンするノード数分のPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要となります。
PowerChute Network Shutdownを管理サーバとしてWindows物理マシンにインストールする場合は、管理サーバの分もPowerChute Network Shutdown for Virtualizationが必要です。

(2021年1月19日 現在)

PowerChute Network Shutdown v4.4 for Virtualization

OSバージョンエディションOpenJRE 検証 ※1
Hyper-V ServerHyper-V Server 201614.0.2
15
Hyper-V Server 2012 R2
Hyper-V Server 2012
Hyper-V Server 2008 R2
Windows Server
※2
Windows Server 2019Standard, Standard Server Core,
Essentials, Datacenter, Datacenter Core
​​​​​​​(Hyper-V, Azure Stack HCIを含む)
14.0.2
15
Windows Server IoT 2019 (For Storage) Standard, Workgroup
Windows Server 2016 Version 1709Stadard, Standard Server Core
Datacenter, Datacenter Server Core
Windows Server 2016
Stadard, Essentials
Standard Server Core, Datacenter
(Hyper-V, Storage Space Directを含む)
Windows Server 2012 R2Stadard, Datacenter
Standard Server Core
Datacenter Server Core
(Hyper-Vを含む)
Windows Server 2012Stadard, Standard Server Core
Datacenter, Datacenter Server Core
(Hyper-Vを含む)
Windows Server 2008 R2Stadard, Standard Server Core
Enterprise, Enterprise Server Core
Datacenter, Datacenter Server Core
Foundation  (SP1)
(Hyper-Vを含む)
Windows Storeage ServerWindows Storage Server 2016Standard14.0.2
15
Workgroup
Windows Storage Server 2012 R2Standard, Workgroup
Windows Storage Server 2012Standard, Workgroup
VMwareESXi 7.0, 7.0 u1 (※3)14.0.2
15
ESXi 6.7 u3
ESXi 6.7, 6.7 u1, u2 (※4)
ESXi 6.5 u3
ESXi 6.5, 6.5 u1, u2
ESXi 6.0 u1b, u2
ESXi 6.0, 6.0 u3, u3a
NutanixAHV - AOS 5.5, 5.6, 5.10, 5.10.5, 5.10.10, 5.1514.0.2
15
ESXi -
AOS 5.8.2, 5.10 / ESXi 6.5.0
AOS 5.10.5 /  ESXi 6.5 u2, u3, 6.7 u1, u2, u3
AOS 5.10.10 / ESXi 6.7 u3
AOS 5.15 / ESXi 6.7 u3, ESXi 7.0
Cisco HyperFlexCisco HyperFlex v4.0.1, ESXi 6.7 u314.0.2
15
HPE SimpliVityHPE SimpliVity v3.7.10, 40, ESXi 6.7, 6.7 u314.0.2
15

※1 表のリストにあるシステムはすべてサポート対象です。 〇が記載されているものは、弊社で動作検証済みです。
※2 メーカーインストール済みWindows Server Embedded OSについては、仕様変更されている場合を除き同OSエディションで対応しております。
※3 ESXi 7.0 Update 1でvCLSを制御する方法についてはPowerChute Network Shutdown v4.3/v4.4によるvSphere 7.0 Update 1でのvCLSの制御について を参照してください。
※4 ESXi 6.7 Update 2でPowerChute仮想アプライアンスを使用する場合は、VMwareによるパッチを適用する必要があります。
詳細は VMware ESXi 6.7 Update 2においてPowerChute Network Shutdown 仮想アプライアンスがデプロイできない を参照してください。
詳細を見る
詳細を見る

お探しのものが見つかりませんか?

カスタマーケアチームに連絡して、テクニカルサポート情報や問い合わせへの対応を依頼してください。