# gunzip pcns300Linux.tar.gz (左記のファイル名はLinux版の例です)
# tar -xf pcns300.tar
2. install.shの実行
# pwd
/tmp/pcns30
# ls
Linux pcns300Linux.tar (1.で生成されたディレクトリに移動します)
# cd ./Linux
# ls
Installation.pdf jre1.6.0_24_linux32.tar.gz relnotes.htm
install.sh pcns300.tar.gz silentInstall.sample
# ./install.sh (インストーラーを実行してください)
------------------------------------------------------------------
PowerChute Network Shutdown 3.0.0 for Linux
Copyright (c) 1999-2011 Schneider Electric.
All Rights Reserved.
------------------------------------------------------------------
OS=Linux
Initializing ...
ja_JP.UTF-8
Press any key to display End User License Agreement [enterキー]
American Power Conversion Corporation -- ソフトウェア使用許諾契約書
本ソフトウェア使用許諾契約書(以後「契約書」)は、「ライセンサー」であるAmerican Power Conversion Corporation(以後「APC」)およびユーザ(以後「お客様」)の間で結ばれた法律上の契約であり、本契約書が付属しているAPCソフトウェアに関するものです。 [enterキー] (使用許諾がスクロールしますので最後まで確認ください)
Do you agree to the above license terms? [yes or no] yes (使用許諾に同意の上で、"yes"を入力)
Please enter the installation directory or press enter to install to the default directory (/opt/APC/PowerChute): [enterキー] (インストール先のディレクトリの決定です。デフォルトディレクトリへのインストールの場合、"enterキーを入力" ください)
Are you sure you want to install PCNS to /opt/APC/PowerChute [Yes|No]? yes (インストールディレクトリの再確認です、"yes" を入力ください)
Please enter java directory if you want to use your system java (example:/usr/local/bin/jre/jre1.6.0_24) or press enter to install the bundled Java: [enterキー] (使用するjavaの指定です。Linux, VMware, Solarisについてはソフトウェアデフォルトのjavaを使用する場合には "enterキーを入力"、 システムにインストールされたjavaを使用してPowerChute Network Shutdownを動作させる場合には使用するインストール済みのJREのディレクトリを入力ください)
Copying jre to /opt/APC/PowerChute ...
Extracting jre to /opt/APC/PowerChute/jre ...
java version "1.6.0_24"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_24-b07)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 19.1-b02, mixed mode)
JAVA_DIR=/opt/APC/PowerChute/jre/bin/
Copying the installation files ...
Extracting PCNS files ...
PCNS is extracted to /opt/APC/PowerChute
Configuring startup files ...
Startup script=/etc/rc.d/init.d/PowerChute
Updating Linux symbolic link ...
iptables: ファイアウォールのルールを /etc/sysconfig/iptable[ OK ]中:
Configuring uninstall script ...
Setup the m11.cfg file
PowerChute Network Shutdown, v3.0.0
Copyright (c) 1999-2011, Schneider Electric. All Rights Reserved.
Startup completed.
Installation has completed. (← インストールが問題なく終了するとcompletedのメッセージが表示されます) PowerChute Network Shutdown can be accessed through your browser at https://<your_server_ip_address>:6547 Please complete the configuration wizard so that PowerChute Network Shutdown can protect your server.
・Redundant-UPS Configuration : 冗長 UPS構成
Redundant : Two or more UPS providing redundancy, with multiple power cables from the computer.
PowerChute Network Shutdownをインストールしているコンピュータの電源が冗長化されており、
2台以上のUPSから電源をとっている場合にはこちらを選択してください。