サポートTOP
製品を選ぶ
製品サポート
製品登録と保証サービス
リサイクル・廃棄について
お問い合わせ
顧客満足度について
FAQの参照
PowerChute Network Shutdown v2.2.3/v2.2.4をVMware ESXi上のvMA(VIMA)に自動インストールする際の制限事項について説明しています。
インストールガイドの「自動インストール及び設定」-「ESXi および ESX 上での自動インストール」には下記の記述があり、vMA(VIMA)上にPowerChute Network Shoutdownをインストールすることができますが、自動インストールを行った場合はvMAにESXiがターゲットホストとして登録されていません。
-----[「自動インストール及び設定」-[ESXi および ESX 上での自動インストール] ----- 下記のコマンドを実行して、インストールを開始します。 VIMA の場合 sudo ./install.sh -f silentInstall.sample 3.下記のコマンドを実行します。 VIMA の場合 sudo ./PCNSConfig.sh -f silentConfig.sample --------------------------------------------------------------------------------- そのため、自動インストールを行った場合は下記の手順に従い、vMA(VIMA)へターゲットとなるESXiホストを登録して下さい。 1. vMA に「vi-admin」アカウントでログインします。 2. コンソールから次のコマンドを入力し、ESXiホストをvMA のターゲットホストとして登録します。 # vifp addserver <ESXi ホスト名 or ESXi IP アドレス> ESXiホストのrootパスワードの入力を要求されます。 3. ESXiホストがターゲットホストに追加されたことを確認します。 # vifp listservers