FAQの参照

PowerChute Network Shutdown v3.0がIBM AIX v6.1では正しくインストールが行われない

公開日: 07 8月 2016

このページでは、PowerChute Network Shutdown v3.0のインストールがIBM AIX v6.1では正しく行われない問題について説明しています。

PowerChute Network Shutdown (PCNS) v3.0をIBM AIX v6.1にインストールする際、インストールプロセスが長時間ハングし、有効なJREが存在しないことを告げるメッセージが表示されるという問題が発生する場合があります。
この場合、DNS設定に問題がある可能性があります。/etc/resolv.confの設定など、IP DNS設定が正しく行われているかどうか確認してください。
詳細については、以下のWEBページを参照してください。

http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/javasdk/v6r0/index.jsp?topic=/com.ibm.java.doc.diagnostics.60/diag/appendixes/messages60/message_jvmj9vm090.html


これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。