FAQの参照

Network Management CardのIPアドレスの設定方法について

公開日: 01 4月 2021

 このページではNetwork Management CardのIPアドレスの設定方法について説明しています。

【対象製品型番】
Network Management Card 2 /2 EM    AP9630J/AP9631J
Network Management Card 3 /3 EM    AP9640J/AP9641J

以下のNetwork Management Card機能を実装した製品も含まれます。

Network Management Cardが標準装備されたUPS (Smart-UPS、Symmetra UPS)
Metered, Switched, Metered Plus, Switched Plus, ラックPDU (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX)
Metered, Switched ラックPDU (AP7XXXB)
Rack Automatic Transfer Switches (AP44XX)

【説明】
Network Management CardのIPアドレスの設定は以下のいずれかの方法で行うことができます。
それぞれの設定方法について各FAQを参照してください。

UPS 装置のLCD表示パネルを使用した設定
シリアル通信ターミナルツールによる設定
Device IP Configuration Utilityを使用した設定
LAN接続でARPコマンドを使用

Network Management Card 2 /2 EM ファームウェアバージョン6.8以降、およびNetwork Management Card 3 /3 EMではNetwork Management Card 2 /2 EMでのそれより前のバージョンと比較して、いくつかの設定項目でデフォルト値が変更されています。詳細については以下のFAQを参照してください。

Network Management Card 2 ファームウェアバージョン6.8.0の初期出荷時の設定について
Network Management Card 3の初期出荷時の設定について

公開日 2021年4月1日

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。