FAQの参照

PowerChute Business Edition for Linuxでプロセスが高負荷状態になる

公開日: 12 1月 2021

要約:
このページでは、Linuxで使用しているPowerChute Business Editionで、PowerChuteのプロセスの使用するCPU利用率が高い状態を維持する事象とその回避策について説明しています。

【対象製品】
PowerChute Business Edition for Linux

【問題の概要】
サーバー環境によってPowerChuteを長期間稼働し続けると、PowerChuteプロセスのCPU利用率が徐々に微増し、高負荷状態のまま稼働することがあります。

【問題の発生条件】
PowerChute Business Editionを、Redhat OSにインストールして動作させる

【回避方法】
PowerChuteのプロセスの使用するCPU利用率が高い状態が維持されている場合には、
以下のいずれの方法を行ってください。

・OSの/tmp領域をクリアする
 → 大量のファイルが存在すると本事象が発生する可能性があります

・PowerChuteのサービスを再起動する
 → 高負荷状態になった場合は一旦サービスを再起動することで通常状態に戻ります

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。