FAQの参照

PowerChute Network Shutdown v4.3によるHyperFlex の対応について

公開日: 27 2月 2020

このページでは、PowerChute Network Shutdown v4.3によるHyperFlex の対応について説明します。Cisco HyperFlexにはファブリックインターコネクト(FI)に接続されたクラスタで構成されるHyperFlexシステムと既存のスイッチを利用するHyperFlex Edgeがありますが、いずれの構成もサポートされます。本ページではAPC Smart-UPSとPowerChute Network Shutdownによって電源保護をするCisco HyperFlex環境でサポートされる構成とシャットダウンシーケンスについて説明します。PowerChute Network Shutdown v4.3によるHyperFlexのシャットダウンの設定(スクリプト使用)についてはこちらを参照ください。

[対象バージョン]
PowerChute Network Shutdown v4.3 for Virtualization

[対象システム]
Cisco HyperFlex システム、HyperFlex Edge

[構成例とシャットダウンシーケンス]
HyperFlex システムでの構成

vCenerVMおよびPowerChute仮想アプライアンスは管理ESXiホストに配置するか、物理Windows管理サーバ上にvCenter ServerとPowerChuteを配置します。FIを含めたシャットダウン及びスタートアップのシーケンス制御を行うため、HXサーバはSwitched PDUを介してUPSに接続します。

 
上図のように、HXサーバ、管理ホスト、FIのすべてを1台のUPSもしくは冗長UPSでの電源保護が推奨となります。管理ESXiホストにPowerChute仮想マシンを配置する構成では複数台のUPSによるアドバンスドUPS構成はサポートされません。物理Windows管理サーバ上にPowerChuteを配置する構成では、電源系統が同一で同じタイミングで停電・復電となる場合、アドバンスドUPS構成もサポートされます。

PowerChute Network Shutdownは以下の順で各コンポーネントのシャットダウンを行います。(vCenerVMおよびPowerChute仮想アプライアンスは管理ESXiホストに配置する構成の場合)
  1. ユーザーVM
  2. vCenterVM
  3. ストレージクラスタ
  4. ストレージコントローラVM
  5. ESXi ホスト
  6. セカンダリFI
  7. プライマリFI

電源復旧時のスタートアップは以下の順で各コンポーネントを起動します。
  1. プライマリFI
  2. セカンダリFI
  3. ESXi ホスト
  4. ストレージコントローラVM
  5. ストレージクラスタ
  6. vCenterVM
  7. ユーザーVM

HyperFlex Edgeでの構成

vCenerVMおよびPowerChute仮想アプライアンスは管理ESXiホストに配置するか、物理Windows管理サーバ上にvCenter ServerとPowerChuteを配置します。


 
上図のように、HXサーバ、管理ホストを1台のUPSもしくは冗長UPSでの電源保護が推奨となります。管理ESXiホストにPowerChute仮想マシンを配置する構成では複数台のUPSによるアドバンスドUPS構成は不可となります。物理Windows管理サーバ上にPowerChuteを配置する構成では、電源系統が同一で同じタイミングで停電・復電となる場合、アドバンスドUPS構成もサポートされます。

PowerChute Network Shutdownは以下の順で各コンポーネントのシャットダウンを行います。(vCenerVMおよびPowerChute仮想アプライアンスは管理ESXiホストに配置する構成の場合)
  1. ユーザーVM
  2. vCenterVM
  3. ストレージクラスタ
  4. ストレージコントローラVM
  5. ESXi ホスト
電源復旧時のスタートアップは以下の順で各コンポーネントを起動します。
  1. ESXi ホスト
  2. ストレージコントローラVM
  3. ストレージクラスタ
  4. vCenterVM
  5. ユーザーVM

公開日 2020年2月27日

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。