FAQの参照

PowerChute Network Shutdown v4.3のVMware vSAN対応について

公開日: 30 12月 2019

このページでは、PowerChute Network Shutdown v4.3のVMware vSAN対応について説明しています。
vSANクラスターの対応は3ノード以上で構成される環境になります。2ノードvSANのシャットダウンについては、こちらのページをご参照ください。

【概要】
PowerChute Network Shutdown v4.3はv4.2以前で必要としていたスクリプトでのシャットダウンが不要になりました。PowerChute Network Shutdown v4.2とスクリプトファイルを用い、vSANのシャットダウンを行う方法については、こちらをご参照ください。

【対象製品】
PowerChute Network Shutdown v4.3

【注意事項】
vSAN クラスターのメンバーであるホストをシャットダウンする場合、PowerChute Network Shutdownはクラスタ外の物理Windowsマシンか、vSANクラスタに含まれないESXiホストにPowerChute仮想アプライアンスをインストールしてください。ESXiホストにインストールするには、PowerChute仮想アプライアンス、もしくはPowerChuteをvMAにインストールします。ただし、アドバンスドUPS構成では、この構成はサポートされません。

【構成例】
《例 1》
シングル/冗長UPS構成の例
vSAN クラスターのメンバーであるホストが全て同じUPSグループから電源供給されている場合
この場合、全てのホストが同時に電源障害の影響を受けるため、全ホストをシャットダウンする構成となります。



《例 2》
アドバンスドUPS構成の例
vSAN クラスター外にPowerChute管理サーバを配置しするアドバンスドUPS構成(UPS冗長構成を含む)の場合、UPSグループA、UPSグループBのいずれかにおける電源障害でシャットダウンが実行される構成となります。
(注)アドバンスド構成ではPowerChuteはクラスタ外部のWindows管理サーバに配置する必要があります。



《例 3》下図において、vSANストレージポリシーの許容障害数が1の場合(FTT=1)、vSANの各ホストを保護するいずれかひとつのUPSグループに重大イベントが発生した場合、PowerChute Network Shutdown v4.3のFTTサポートの機能によって、ホストを停止することなくシステム運用の継続が可能です。
さらに、別のUPSグループに重大イベントが発生するとvSANが稼動不可(FTT値を超える)となり全てのホストをシャットダウンします。

公開日 2019年12月27日

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。