FAQの参照

PowerChute Network Shutdown インストール中に『 Network Management Cardの登録中にエラー 』が表示されますがどうしたらいいですか?

公開日: 26 12月 2019

このページはPowerChute Network Shutdownのインストール時に  『 Network Management Cardの登録中にエラー 』 と表示された際の対応手順を説明しております。

【エラーメッセージ】
     PowerChute Network Shutdown のインストール中に "Network Management Card登録中にエラーが発生しました。" と表示される。
      
【対象製品および対象バージョン】
PowerChute Network Shutdown v4.x
Network Management Card 2 ファームウェア v6.8.0以降
※Network Management Card 2 のファームウェアのバージョン確認方法は [ About ] -> [ Network ] を選択し APC OS(AOS) のversionで表示されます。

【概要】
Network Management Card 2 のファームウェアは v6.8.0以降からセキュリティ機能が強化されていることにより、PowerChute Network Shutdownと通信するために インストール前にNetwork Management Cardの設定を初期設定値から変更する必要があります。
 


手順の概要は以下の通りとなります。

 1. 事前確認
 2. WEBアクセス設定
 3. 認証権限の付与 / 通信プロトコルの選択
 4.PowerChute Network Shutdownの再設定
 

【設定手順】
1. 事前確認
  PowerChute Network Shutdown をインストールするなかで Network Management Card 2 と通信するために必要なユーザ名、認証フレーズ、通信プロトコルを入力ならびに選択します。
  『 Network Management Cardの登録中にエラー』が表示されている場合には、設定した内容を確認ください。
  ※メッセージが表示されている場合は "問題の修正" のボタンをクリックすることで設定画面に戻ります。
  
  ・ユーザ名、認証フレーズ
    ユーザ名    : 任意のユーザー名を入力してください
    パスワード  :  PowerChute Network Shutdown用のパスワードです(Network Management Card 2 の設定には関係しません)
    認証フレーズ: admin user phrase  (デフォルト設定の場合)
    ※認証フレーズはマスクされて表示されておりますが、デフォルトでは上記の認証フレーズが入力されております
    ※認証フレーズを変更された場合には、そのフレーズ(文字列)を控えておいてください

            
    
  ・通信プロトコル
     プロトコル : PowerChute Network Shutdown をインストールするなかで Network Management Card 2 との通信プロトコルを http もしくは https を選択することが可能です。
               どちらを選択しているか確認してください。
    ポート : httpの場合 80、https 443がデフォルトです。変更した場合にはそのポート番号を控えてください。
 
           


以下の手順2. ,  3. までがNetwork Management Card 2の設定となります。
ブラウザよりNetwork Management Card 2にアクセスの上、以下 手順に従い設定をお願い致します。

2. WEBアクセス設定
   Network Management Card 2にブラウザよりアクセスいただき
   [ configuration ] -> [ Network ] -> [ Web ] -> [ Access ] を選択
  
  上記1. の事前確認で選択いただいた通信プロトコルに対して Enableのチェックが入っているか確認してください。
  チェックが外れている場合は、チェックボックスに "レ" チェックを入れ、Apply ボタンを押して設定を有効にしてください。

  


3. 認証権限の付与 / 通信プロトコルの選択
  Network Management Card 2 にブラウザよりアクセスいただき
  [ configuration ] -> [ Shutdown ] を選択
  
  3.1. User Name と Authentication Phrase を入力してください。
       上記1. で事前確認した PowerChute Network Shutdownのユーザ名、認証フレーズを入力ししてください。
            
  3.2. 通信プロトコル
       事前確認した通信プロトコルに該当する項目にレ点チェックをつけてください。
       
  3.3. Applyボタン
     Applyボタンをクリックし設定を反映してください。
   上記3.1. 、 3.2. の設定をNetwork Management Card 2に書き込みます
  
  ※Applyボタンクリック後、認証フレーズ (Authentication Phrase) は空欄となりますが、設定はNetwork Management Card 2に書き込まれます。

   

4. PowerChute Network Shutdownの再設定
  PowerChute Network Shutdownのインストール画面に戻り、再度インストールを実行してください。

  ※"Network Management Cardの登録中にエラー"の メッセージが表示されている際は "問題の修正" のボタンをクリックし
    再度 [次へ] のボタンをクリックし、Network Management Cardの登録が完了するか確認してください。
 
          
 


【通信が成功した場合】
Network Management Card 2との通信が成功した場合、以下の画面が表示されます。

これは役に立ちましたか?

私たちは情報を改善するために何ができるのでしょうか?

目的の情報が見つかりませんか?

カスタマーチームにお問い合わせいただき、テクニカルサポート情報、クレームへの対応、その他のサポートを受けることができます。