PowerChute Business Edition v10以降の構成事例とライセンスについて - Smart-UPS SMT/SMXシリーズ
公開日:
20 1月 2020
PowerChute Business Edition v10以降のSmart-UPS SMT/SMXシリーズの場合の構成事例とライセンスに関する基本事項について説明します。
【はじめに】 PowerChute Business Editionとは
PowerChute Business Editionは、UPSとコンピュータを シリアルケーブル、もしくはUSBケーブルで接続し、常時通信します。
UPSに接続しているコンピュータに対して、PowerChute Business Editionをインストールすることで、UPS本体の設定変更をソフトウェア画面で行うことができ、停電等の電源障害時のコンピュータの安全なシャットダウン、UPS動作のログからの状況確認などとが可能となります。