PowerChute Business Editionコンソールで、NICが複数枚ある場合に接続先として選択されるアドレスについて
公開日:
26 12月 2017
このページでは、PowerChute Business Editionコンソール上で選択されるサーバのアドレスについて説明しています。
【対象製品】
PowerChute Business Editionコンソール
【概要】
PowerChute Business Editionコンソール起動時に表示される"サーバ"の接続先のアドレスは、起動時にアクティブなNICが自動的に選択されて表示されます。そのため、マシンに複数のNICが搭載されている(複数のIPアドレスを持っている)場合では、PowerChute Business Editionサーバに接続できないアドレスが選択され、サーバのログインに失敗することがあります。
(注意:自動的に選択されるアクティブなNICは、OS上で設定できるNICの優先順位の設定とは関係はありません。)